Технические решения для достойного для жизни мира
На первый взгляд, две большие проблемы в современном обществе: борьба с изменением климата и стремление миллиардов людей к процветанию и развитию, кажутся противоречивыми и несовместимыми. Задача заключается в том, чтобы разрешить потребление и при этом защитить климат. Ответом с технической точки зрения является концепция «приближая эру электричества». Цель: полное и экономичное удовлетворение мировых потребностей в энергии устойчивым способом из возобновляемых источников.
Парк All Electric Society Сбалансированный мир завтрашнего дня, технологии сегодняшнего дня
С 1 сентября 2023 года парк All Electric Society в Бломберге будет демонстрировать, как All Electric Society становится реальностью. Там доходчиво объясняются реальные способы применения объединения секторов, которые при этом обеспечивают сбалансированное будущее.
Концепция «All Electric Society»
Картина будущего концепции «All Electric Society» описывает мир, в котором энергия из возобновляемых источников имеется в наличии в достаточном количестве и по приемлемой цене. Помимо последовательного производства и использования возобновляемых источников энергии, снижение спроса на первичную энергию за счет мер по повышению эффективности и создание систем с интеллектуальными и сетевыми функциями являются ключом к устойчивому будущему.
Для того чтобы использовать регенерированную энергию в соответствии со спросом, необходимы решения и технологии для электрификации, сетевого взаимодействия и автоматизации, чтобы реализовать объединение секторов.
Объединение секторов
При объединении секторов выработка электроэнергии, ее распределение, сохранение и потребление рассматриваются как общая система. Для этого отдельные секторы обмениваются энергией между собой, чтобы она была доступна в нужной форме там, где она необходима. Поток энергии оптимально управляется путем регистрации и анализа данных энергопотребления и производства электроэнергии.
Это означает, что секторы должны быть объединены в сеть не только с точки зрения производительности, но и для коммуникации. Стандартизированные протоколы связи внутри различных сетей обеспечивают при этом необходимую связь, вне зависимости от границ системы. Принцип объединения секторов работает как в небольших масштабах, к примеру, внутри компании, так и между компаниями. Phoenix Contact производит изделия, решения и услуги для электрификации, объединения в сеть и автоматизации секторов энергетика, промышленность, инфраструктура и мобильность.
Ключевые технологии для электрификации
Надежные решения по электропитанию позволяют избежать отказов в работе сетевых систем Обеспечить высокую степень готовности оборудования
По мере того, как отрасли становятся все более электрифицированными, взаимосвязанными и автоматизированными, возрастает зависимость от надежных решений в области электроснабжения. Для надежного снабжения и соединения секторов мы предлагаем решения для всех областей применения – с защитой от перенапряжений, источниками бесперебойного питания, резервными модулями и соответствующими автоматическими выключателями.
Эффективность при производстве шкафов управления ускоряет объединение секторов Без интеллектуальных производственных решений электрификация будет буксовать
Масштабное расширение и преобразование инфраструктуры для распределения и хранения энергии от децентрализованных возобновляемых источников энергии и электрификация всех секторов приводят к резкому росту спроса на коммутационные устройства. Его вряд ли можно покрыть обычными методами производства. Спросом пользуются решения в области эффективного инжиниринга и умного производства. Они вносят решительный вклад в необходимое повышение эффективности при производстве шкафов управления и тем самым в быструю реализацию объединения секторов.
Ключевые технологии для объединения в сеть
Однопарный Ethernet обеспечивает единую связь промышленного интернета вещей вплоть до полевого уровня Ресурсосберегающая и высокопроизводительная передача данных
Автоматизация является ключом к повышению энергоэффективности секторов. Она идет рука об руку с объединением всех машин, устройств, датчиков и исполнительных элементов в промышленный интернет вещей. В нем однопарный Ethernet (SPE) обеспечивает комплексную передачу данных Ethernet. SPE обеспечивает параллельную высокопроизводительную передачу данных и питания. Экономия ресурсов за счет использования только одной пары проводов от датчика до облака.
5G делает беспроводную связь надежной Мощное сетевое взаимодействие внутри и между всеми секторами
Надежное сетевое взаимодействие является основным условием для объединения секторов. Данная
Широкополосная технология 5G обеспечивает беспроводную связь внутри и между всеми секторами: с высокой скоростью передачи данных, большим количеством участников и чрезвычайно низкой задержкой. Интеллектуальная связь с помощью 5G между машинами и приложениями обеспечивает более автономные и эффективные процессы – от производства до логистики.
Ключевые технологии для автоматизации
Открытые системы управления делают решения для автоматизации перспективными Использование коллективного интеллекта специалистов в области информационных и операционных технологий
Для комплексной автоматизации секторов система управления должна расти вместе, выходя за пределы отдельных областей применения. Открытая система управления, такая как экосистема PLCnext Technology, позволяет делать это – независимо от аппаратного обеспечения и языков программирования. Она также использует коллективный разум специалистов в области информационных и операционных технологий для быстрого внедрения и постоянного развития индивидуальных решений.
Решения для сектора Энергия
Сертифицированные контроллеры подачи энергии снижают препятствия для энергетического перехода Быстрее подсоединить к сети фотогальванические установки
Децентрализованные фотогальванические установки вносят значительный вклад в надежное энергоснабжение в концепциях «приближая эру электричества». Сертифицированные контроллеры подачи электроэнергии от Phoenix Contact позволяют быстро и без бюрократических проволочек подключать новые системы к сети – без необходимости долго ждать получения сертификата соответствия сети. Таким образом, они не только облегчают путь к энергетическому переходу, но и ускоряют его.
Решения для сектора Промышленность
Централизованный доступ к данным облегчает менеджмент цифрового производства Безопасные облачные решения для независимого от местоположения повышения эффективности
Комплексный сбор данных и их оценка являются основой для объединения секторов и экономического производства. Полученные результаты могут быть использованы для повышения эффективности производства во всех областях, от времени использования машин до управления энергопотреблением. Централизованный учет с помощью безопасных облачных решений позволяет оптимально сбалансировать выработку электроэнергии, ее хранение и потребление не только для отдельного предприятия, но и для целых промышленных сетей. Для повышения эффективности на производстве.
Решения для инфраструктуры секторов
Верные данные как начало эффективной инфраструктуры Сокращает энергопотребление умных зданий и транспортных маршрутов
Фотогальваническая установка на крыше, теплоэлектростанция в подвале, зарядные станции перед дверью: объединение секторов уже стало реальностью в современных зданиях. К тому же фонари адаптируют интенсивность освещения к погоде, изменяющимся условиям освещенности и соответствующему использованию улицы. Для того чтобы иметь возможность управлять данными системами в автоматизированном и максимально энергоэффективном режиме, необходимо сделать универсальными разнообразные данные, поступающие от установок или датчиков.
Решения для сектора Мобильность
Vehicle to Grid превращает автопарки в прибыльные энергоаккумуляторы Использовать аккумуляторы электромобилей в качестве буфера электроэнергии
Контроллеры зарядки для электромобильности CHARX control modular обеспечивают возможность интеллектуальной зарядки аккумуляторов электромобилей. Кроме того, они могут возвращать энергию в сеть, когда это необходимо. Стоящая за этим технология называется Vehicle to Grid. Технические требования и рамочные условия для этого описаны в ISO 15118. CHARX control modular соответствует данному стандарту и имеет подготовку к Vehicle to Grid.