Ночной город с освещенными улицами и иконками для визуализации объединения в сеть в концепции «умного города»

Концепция «умного города» Концепции и решения для интеллектуального города будущего

Цифровизация и технологический прогресс проникают в города, муниципалитеты и общины, предлагая концепции развития городского жизненного пространства. Расширение использования пространства, увеличение объемов движения, узкие места в сфере снабжения и утилизации, а также высокое загрязнение воздуха и шумовое загрязнение ставят города перед новыми проблемами и требуют создания концепций интеллектуальной инфраструктуры.

Взаимодействие технологий, интеллектуальных систем и процессов позволяет создавать концепции города будущего, в котором хочется жить. Phoenix Contact вносит свой вклад в структурированный процесс преобразования городов в концепцию «умного города» с помощью высокоинтегрированных и объединенных в сеть информационных технологий и технологий связи. Сделайте ставку на наши ноу-хау приложений и технологий, делающих концепцию «умного города» реальностью.

Умный город охватывает все сферы применения, которые создают более удобные для жизни условия и интеллектуальные функции. Концепции для развития умных городов основываются на цифровых технологиях и устойчивых решениях для коммунальных служб, зданий и транспорта. Phoenix Contact поддержит вас на пути создания умного города будущего.

Йорг Нольте (Jörg Nolte) - Phoenix Contact, Вице-президент управления вертикальным рынком Инфраструктура
Йорг Нольте (Jörg Nolte)

Концепции для интеллектуального объединения всех секторов в одной концепции «умного города»

Умный город – это слияние многих секторов: здания, инфраструктура и мобильность. Концепция будущего All Electric Society основывается на интеллектуальном объединении отдельных секторов. Координация обмена энергией между производителями и потребителями является основой устойчивого будущего. Создание сети концепции «умного города» во всех отраслях требует не только взаимодействия технологий, интеллектуальных систем и процессов, но и перспективных технологий автоматизации и связи.

Здание изнутри с иконками для визуализации интеллектуально объединенного в сеть здания

Цифровизация систем автоматизации зданий

Умное здание Самооптимизация зданий как неотъемлемая часть концепции «умного города»

Интеллектуальные здания являются важной составной частью умного города. Если их объединить в сеть и интегрировать в общую концепцию, они могут внести вклад в создание эффективной, стабильной и экономичной концепции города, являясь, например, накопителем или потребителем в области энергоснабжения.

Наша система управления зданием на базе IoT Emalytics объединяет центральные элементы для цифровизации здания в интеллектуальной платформе и обеспечивает независимые от места управление и контроль над различной недвижимостью.

Вид с высоты птичьего полета на город с иконками для визуализации сетевой транспортной системы в концепции «умного города»

Цифровизация транспортной инфраструктуры

Умный трафик Интеллектуально объединенная в сеть транспортная система

Высокое качество воздуха и адаптированная мобильность являются основой города, в котором хочется жить. Адаптированная к концепции «умного города» транспортная система является важной составляющей частью для жизни и работы в городе. Целью является защита окружающей среды, например, сокращение вредных выбросов, экономия ресурсов и одновременно повышение безопасности для всех участников дорожного движения.

Используя наши системы и решения, вы можете регистрировать актуальные данные и адаптировать их к потребностям города с помощью интеллектуальных систем автоматизации.
Эта вновь созданная прозрачность в сочетании с активным управлением дорожным движением или интеллектуальным уличным освещением образует важные модули на пути к безопасной и устойчивой мобильности.

Вода с иконками для визуализации интеллектуального водопользования

Цифровизация систем водоснабжения и канализации

Умная вода (Smart Water) Интеллектуальное водопользование

К интеллектуальному миру принадлежит также интеллектуальное использование нашего самого дорогого ресурса: воды. В современных установках циркулирует не только вода, но и большие объемы данных.

Наши решения для «умной воды» пользуются информацией и влияют на улучшение водоснабжения, канализации и водопользования. Путем объединения и анализа самых разных данных производится быстрое, эффективное и надежное управление и контроль за комплексными и критическими инфраструктурами. Приложения IoT позволяют интегрировать внешнюю информацию для оптимизации процессов. Открытые и гибкие системы предлагают коммунальным службам надежность планирования и сохранение ресурсов.

Сотрудничество и проекты

Phoenix Contact участвует в группах и исследовательских проектах концепции «умного города». Этим мы показываем, что означает умный город на практике. Невозможно оспорить тот факт, что цифровизация городов уже сегодня предлагает ряд преимуществ.

Логотип Lemgo Digital и Fraunhofer IOSB-INA

Город как практическая лаборатория по цифровизации

Цифровая трансформация в маленьких и средних городах Город как практическая лаборатория для цифровизации

Наряду с большими городами и мегаполисами преимуществами цифровых решений могут воспользоваться также маленькие и средние по величине города. Поэтому институт Fraunhofer IOSB-INA с мая 2018 года содержит лабораторию IoT-Reallabor Lemgo Digital в качестве открытой инновационной платформы для цифровой трансформации маленьких и средних городов.

Институт Fraunhofer поддерживается при этом техническим университетом OWL и другими партнерами, а также землей Северный Рейн-Вестфалия.
Инфраструктурой пользуются предприятия, IoT-Startups, коммуны и исследовательские центры для разработки совместно с гражданами и гражданками в качестве «каждодневных экспертов» инновационных изделий и служб на основе данных в областях дорожное движение, розничная торговля и окружающая среда.

Старый ганзейский город Лемго является иллюстрацией для более 180 городов среднего класса в Северном Рейне-Вестфалии, в которых проживает половина населения самой густонаселенной федеральной земли. Поэтому многие похожие коммуны в Северном Рейне-Вестфалии и всей Германии могут извлечь выгоду из Lemgo Digital при разработке цифрового окружения и реализации своих проектов цифровизации.

Сотрудник Phoenix Contact с открытым уличным фонарем

Безопасная передача данных от светильника до системы управления освещением

Проект уличного освещения

Уличное освещение является показателем безопасности и качества жизни в городе. Для более лучшей адаптации к потребностям населения системы освещения будущего будут интеллектуальными. Это обеспечивает оптимальную адаптацию к различным условиям: ночь, дождь или туман. Также одновременно можно реализовать адаптацию между пешеходными переходами, в спальном районе или в пешеходной зоне.

В лаборатории Reallabor Lemgo Digital компания Phoenix Contact совместно с городским хозяйством модернизировала уличное освещение. Благодаря использованию технологии радиосвязи LoRaWAN существующая кабельная разводка осталась на месте. Наряду с индивидуальным затемнением светильников теперь можно считывать с них дополнительную информацию, например, данные потребления или состояния.

Благодаря переходу на новую технологию на столб постоянно подается напряжение, что делает ее частью инфраструктуры для применения дополнительных датчиков, например, систем камер или датчиков окружающей среды. Благодаря созданию сети LoRaWAN появилась возможность подсоединять и другие датчики города, например, датчики на парковках. Так LoRaWAN и фонарные столбы становятся важным элементом цифровой трансформации.