Открытый шкаф управления с машиной, которая как раз находится на стадии монтажа

Машиностроение Наша компания является надежным партнером

Машиностроение представляет собой глобальный и очень динамичный рынок. Конкуренция в данной отрасли, в которой вы выступаете в роли поставщика продукции и услуг, действительно высока. Вы должны удовлетворять запросам ваших клиентов и предлагать товары и услуги, которые позволят вашему предприятию оставаться конкурентоспособным. При этом первоочередное значение имеют экономичность, качество, гибкость и производительность ваших машин. Phoenix Contact предлагает обширный ассортимент продукции и услуг — решающий вклад в повышение уровня вашей конкурентоспособности.

Брошюра о машиностроении:
Продукты и решения, гарантирующие успех в машиностроении
Получите подробную информацию из 40-страничной брошюры о наших предложениях и решениях для машиностроения. Узнайте больше о наших продуктах и их стандартных сферах применения, а также об истории нашей компании, областях компетенции и услугах.
Скачать сейчас
Открытый шкаф управления
Изображения, которые показывают уровень развития машиностроения в Phoenix Contact в 1960-е годы, в настоящее время и в будущем

Машиностроение в Phoenix Contact

Машиностроение у нас имеет свои традиции

Компания Phoenix Contact тесно сотрудничает с машиностроительными предприятиями. Собственное машиностроительное предприятие, на котором заняты 180 сотрудников, обслуживает все проектно-конструкторские и производственные подразделения по всему миру. Поэтому мы хорошо знаем, с какими проблемами приходится сталкиваться каждый день.

При этом ассортимент услуг включает в себя создание как устройств для ручного обслуживания, так и комплексных сборочных систем. Совместно мы разрабатываем высококачественные производственные средства, инновационные решения и самые современные технологии сборки.

Совместные действия сотрудницы и промышленного робота в процессе производства и проверки электронных компонентов

На пути к умному заводу: взаимодействие человека и машины от Phoenix Contact

Цифровизация в машиностроении

Целью цифровизации является создание умного завода. Она описывает эффективное и адаптируемое производство, которое в любой момент времени достигает оптимальной добавленной стоимости. Самоорганизующиеся сети создания добавленной стоимости можно улучшать по различным критериям, например, в отношении издержек, готовности или потребления ресурсов.

При участии наших клиентов и партнеров мы активно формируем решения для будущего. Опыт в машиностроении и автоматизации, накопленный в течение почти 100 лет, является великолепным инструментом для реализации процесса цифровой трансформации нашего мира в интеллектуальное производство будущего.

При этом вертикальная интеграция, собственное производство и наличие ноу-хау в сфере автоматизации — лишь некоторые из многих причин, почему Phoenix Contact является надежным партнером. В нашем собственном производстве мы используем методы, которые доступны уже сегодня. Повышение конкурентоспособности за счет интеллектуального производства для максимальной эффективности и гибкости. Мы разрабатываем компоненты, системы и решения.

Обзор цифрового завода

Цифровая фабрика сейчас

Цифровизация ставит перед производством различные требования, но, прежде всего, она предлагает бесчисленные возможности для увеличения производительности и повышения степени готовности оборудования. Используйте уже имеющиеся данные машин и процессов для повышения гибкости и эффективности производства и создавайте основу для новых, ориентированных на данные бизнес-моделей, чтобы обеспечить конкурентоспособность в долгосрочной перспективе.