Удары молний за ветросиловыми установками

Измерение токов молний для ветросиловых установок Сбор данных в реальном времени

Ветросиловые установки часто подвергаются нагрузкам вследствие попадания молнии. Раньше было сложно предоставить доказательства фактов ударов молний и информацию об их силе.
Комплексное решение LM-S Phoenix Contact позволяет с точностью измерять и анализировать параметры ударов молний в лопасти ветросиловой установки.

Постоянный дистанционный контроль и сведение данных измерений с рабочими параметрами ветросиловой установки повышают эффективность принятия решений при проведении профилактического технического обслуживания.

Применение

Удары молний могут привести к повреждению лопастей и сбоям в работе электрооборудования ветросиловых установок (ВСУ). Но попадание молнии часто не фиксируется напрямую. По этой причине защитные устройства заблаговременно заменяются, поскольку они могут выдерживать только ограниченное количество ударов молнии. Эта мера требует много времени и затрат. Помочь может использование системы измерения тока молнии, которая регистрирует важные параметры ударов тока молнии. При помощи собранных сведений можно принять решение о необходимости мер контроля и обслуживания.

Структура измерения тока молнии в ветросиловой установке

Применение LM-S в ветросиловой установке

Система контроля тока молнии (LM-S) Решение для измерения тока молнии

Система контроля тока молнии (LM-S) Phoenix Contact фиксирует и анализирует все важные параметры импульсного тока молнии. Эти данные позволяют оценить фактическую нагрузку на установку.

Система LM-S может быть подсоединена к сети независимо при помощи модема или встроенного интерфейса Ethernet. Интеграция в существующую систему управления осуществляется просто путем вызова IP-адресов. Для информирования пользователя установки об ударе молнии напрямую система LM-S может отсылать сообщение SMS. Через веб-браузер можно просмотреть подробную информацию об ударе молнии. Так пользователь заблаговременно узнает о состоянии лопастей ротора и может планировать и проводить работы по техобслуживанию. Вы добиваетесь стабильной работы ветросиловой установки.

Датчик LM-S с анализатором

Датчик LM-S с анализатором

Датчики:
Датчики измерительного оборудования устанавливаются на защитные устройства в лопастях ротора. При ударе молнии под действием импульсного тока вокруг проводника образуется магнитное поле, которое регистрируется датчиками. Система передает результаты измерений на анализатор по оптоволоконному кабелю. На основании полученных значений определяется максимальная сила и крутизна тока молнии, заряд и специфическая энергия. В стандартном исполнении LM-S может надежно измерять молнию от 5 до 400 кА.

Датчик для расширения диапазона измерений

Датчик для расширения диапазона измерений

Расширение диапазона измерений:
Дополнительный специальный датчик расширяет диапазон измерений системы. Он специально разработан для надежного обнаружения и оценки даже небольших ударов молнии в диапазоне от 1 до 100 кА. Это расширяет диапазон измерений до 1 - 400 кА. Чтобы расширить диапазон измерений, система оснащается дополнительным анализатором. Специальная конструкция делает датчик оптимальным для установки на защитное устройство в лопасти ротора ветросиловой установки. Несмотря на то, что датчик, в отличие от стандартного датчика LM-S, не полагается на стекловолокно для измерения, электрическая прочность по-прежнему обеспечивается даже в случае сильных ударов. С данным расширением система наилучшим способом оснащена для любой области применения.

Интерактивная карта изображения: Система измерения тока молнии
Датчик молнии
Оптический датчик молнии для постоянной регистрации и анализа ударов молнии.
Узнать больше
Датчик молнии
Анализатор
Анализатор для системы контроля в реальном времени для постоянной регистрации и анализа ударов молнии.
Узнать больше
Анализатор
Анализатор низкого диапазона измерений
Анализатор для регистрации импульсных токов и переходных перенапряжений для внешних проводов датчиков.
Узнать больше
Анализатор низкого диапазона измерений
Интерфейс Blade Intelligence
Датчики поставляют данные для контроля лопастей ротора на этот общий анализатор.
Узнать больше
Интерфейс Blade Intelligence
Расширение диапазона измерений
Сенсор для расширения диапазона измерений от 1 до 400 кА.
Узнать больше
Расширение диапазона измерений
Молнии позади мигающей ветросиловой установки

Комплексное решение для измерения параметров молний в ветросиловых установках

Комплексное решение обеспечивает возможность встраивания системы в существующую конструкцию без значительных затрат. Благодаря встроенной системе подачи питания и устройству защиты от перенапряжений их интеграция для передачи данных просто не требуется. Кабели для датчиков можно заказать длиной от 10 м до 100 м. Нужно просто смонтировать соединительную коробку и вставить проводники через подготовленные отверстия в устройстве. Для этого не требуется специальный инструмент.

Преимущества для вас:

  • Содержательная диагностика благодаря получению подробных данных измерений в реальном времени
  • Эффективное принятие решений в области технического обслуживания благодаря дистанционному контролю
  • Простота вывода данных и конфигурирования посредством интегрированного веб-сервера
  • Подключение к стандартным сетевым системам по интерфейсу RJ45

Преимущества для вас

  • Содержательная диагностика благодаря получению подробных данных измерений в реальном времени
  • Эффективное принятие решений в области технического обслуживания благодаря дистанционному контролю
  • Простота вывода данных и конфигурирования посредством интегрированного веб-сервера
  • Подключение к стандартным сетевым системам по интерфейсу RJ45
Персональный контакт
Запросить индивидуальное решение сейчас!
Мы предоставим Вам консультации и определим проектные требования.
Свяжитесь с нами
Команда специалистов Phoenix Contact в зимнем пейзаже перед ветросиловыми установками