Эффективность производства солнечной энергии в режиме реального времени
- Такие параметры, как ток, напряжение или солнечное излучение необходимо непрерывно измерять в режиме реального времени, чтобы оперативно реагировать на неисправности.
- При помощи функциональных блоков библиотеки Solarworx можно считывать данные любых представленных на рынке инверторов, что упрощает задачи программирования.
- Промышленное качество компонентов гарантирует максимальную степень надежности и позволяет оперативно и недорого выполнять обслуживание в случае появления неисправности.
Профиль клиента
Компания Envalue GmbH, г. Хофкирхен, специализируется на сооружении и эксплуатации солнечных парков для инвесторов. Компания имеет огромный перечень реализованных проектов в Германии и Европе.
Применение
Envalue эксплуатирует солнечный парк гравийного завода недалеко от Фрайенхуфена, общая мощность которого составляет около 3,1 МВт/пик. В парке установлено около 13 000 стационарных кристаллических модулей, которые объединены в 528 цепей. Солнечный парк имеет площадь порядка 52 гектар, разделенную на три участка, к каждому из которых относится отдельный инвертор. Эти инверторы преобразуют постоянное напряжение в переменное и подают затем электропитание на трансформатор, который преобразует его до 20 кВ. Выработанное переменное напряжение передается затем по подземному кабелю в точку подключения сети, удаленную примерно на пять километров.
Даже крупные солнечные парки не всегда на месте оборудованы постоянно работающим диспетчерским пунктом. В то же время эксплуатирующая организация и стоящие за ней инвесторы стремятся получить максимальный доход от установки. Поэтому необходимо измерять такие параметры, как ток, напряжение, солнечное излучение и многие другие в непрерывном режиме, чтобы оперативно реагировать на неисправности. Для регистрации и передачи данных требуется надежное системное решение, которое учитывало бы особые требования эксплуатации в промышленной области.
Каждая цепь имеет отдельную защиту
Решение
Измерительная цепочка начинается с цепей: соответственно 16 или 24 цепей объединяются в соединительной коробке генератора и предохраняются по отдельности. Одна двойная цепь проходит через одно из отверстий модуля Solarcheck так, чтобы можно было регистрировать токи цепей. Таким же образом при помощи измерительного модуля Solarcheck можно измерять напряжение и температуру окружающей среды. Аналоговые данные обрабатываются и оцифровываются в измерительном модуле и передаются дальше по протоколу Modbus.
Устройство защиты от перенапряжений Valvetrab для стороны постоянного тока и Plugtrab для защиты коммуникационного кабеля, источник питания Uno, а также технология подключения Phoenix Contact дополняют комплектацию соединительной коробки генератора. Аккумулированный постоянный ток передается в инвертор при помощи изолятора. Данные всех соединительных коробок генератора и инвертора, а также данные точки подключения к сети на трансформаторной подстанции поступают в устройство регистрации данных. Там в качестве основного компонента установлен контроллер Inline ILC 191, на котором выполняется приложение по управлению фотогальваническими установками, запрограммированное на базе функциональных блоков библиотеки Solarworx.
Рюдигер Хаслингер (Rüdiger Haslinger), руководитель проекта Envalue, поясняет: «При помощи функциональных блоков библиотеки Solarworx можно считывать данные любых представленных на рынке инверторов, что упростило задачу нашим программистам. Также команда Phoenix Contact всегда оказывает эффективную поддержку в любых вопросах, связанных с подключением». Особую сложность представляет возможность подключения к системе управления прямого поставщика. Но и этот вопрос решается без необходимости выполнения сложного программирования.
Неисправность быстро появляется на портале Smartblue
Информация при помощи Smartblue
Полная картина установки, сюжет которой составляют постоянно обновляемые параметры тока и напряжения двойных цепей, данные инверторов, а также условия окружающей среды в парке, например, температура, интенсивность солнечного излучения и многие другие, формируется в интервале от 1 до 5 минут, а каждые 15 минут передается посредством интернета в Мюнхен на сервер разработчика программы Smartblue. Здесь на основе голых статистических данных добывается ценная информация.
Информация проходит быструю фильтрацию при помощи специальных разработанных стандартных программ. Например, сообщения об ошибках, имеющие одну причину, конвертируются в одно сообщение. Повторяющиеся сообщения об ошибках связываются в группы, которые отображаются на пульте управления только один раз. На практике это может означать, например, быстрое обнаружение неисправного модуля, сработавшего предохранителя в соединительной коробке генератора или ослабленного штекерного соединения в цепи.
Заключение
На вопрос, в чем заключается разница между предложением Phoenix Contact и другими решениями в области фотогальваники, Рюдигер Хаслингер отвечает, не задумываясь: «Разница обусловлена промышленным качеством Phoenix Contact. В отличии от измерительных плат других компаний, у которых цепи подключаются напрямую, измерительный модуль Solarcheck, например, не выделяет тепло, так как замеры выполняются бесконтактным способом».