Концепция «All Electric Society»
Картина будущего концепции «All Electric Society» описывает мир, в котором энергия из возобновляемых источников имеется в наличии в достаточном количестве и по приемлемой цене. Помимо последовательного производства и использования возобновляемых источников энергии, снижение спроса на первичную энергию за счет мер по повышению эффективности и создание систем с интеллектуальными и сетевыми функциями являются ключом к устойчивому будущему.
Для того чтобы использовать регенерированную энергию в соответствии со спросом, необходимы решения и технологии для электрификации, сетевого взаимодействия и автоматизации, чтобы реализовать объединение секторов.
Парк All Electric Society Сбалансированный мир завтрашнего дня, технологии сегодняшнего дня
С 1 сентября 2023 года парк All Electric Society в Бломберге будет демонстрировать, как All Electric Society становится реальностью. Там доходчиво объясняются реальные способы применения объединения секторов, которые при этом обеспечивают сбалансированное будущее.
Объединение усилий: с All Electric Society Alliance
Для того чтобы концепция полностью электрического общества All Electric Society стала реальностью, необходимо взаимодействие представителей науки, политики, бизнеса и промышленности. Для того чтобы эффективно использовать огромные возможности ресурсосберегающего энергетического перехода в промышленности, энергетике, инфраструктуре и мобильности, компания Phoenix Contact активно объединяет усилия с другими игроками: В рамках альянса All Electric Society Alliance мы хотели бы объединить усилия с Центром компетенции All Electric Society при Западно-Саксонском университете прикладных наук Цвиккау и другими новаторами преобразований, чтобы реализовать видение будущего с помощью ноу-хау, изделий и решений.
Основными целями альянса, основанного на сотрудничестве в партнерстве, являются:
- Совместная реализация проектов с центром компетенции All Electric Society
- Комплексное научное сотрудничество всех партнеров
- Междисциплинарное развитие молодых специалистов
Помимо Западно-Саксонского университета прикладных наук Цвиккау и компании Phoenix Contact, в число учредителей альянса All Electric Society Alliance входят BRUNATA-METRONA GmbH, DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, enersis suisse AG, город Цвиккау и Volkswagen Sachsen GmbH.
Объединение секторов
При объединении секторов выработка электроэнергии, ее распределение, сохранение и потребление рассматриваются как общая система. Для этого отдельные секторы обмениваются энергией между собой, чтобы она была доступна в нужной форме там, где она необходима. Поток энергии оптимально управляется путем регистрации и анализа данных энергопотребления и производства электроэнергии.
Это означает, что секторы должны быть объединены в сеть не только с точки зрения производительности, но и для коммуникации. Стандартизированные протоколы связи внутри различных сетей обеспечивают при этом необходимую связь, вне зависимости от границ системы. Принцип объединения секторов работает как в небольших масштабах, к примеру, внутри компании, так и между компаниями. Phoenix Contact производит изделия, решения и услуги для электрификации, объединения в сеть и автоматизации секторов энергетика, промышленность, инфраструктура и мобильность.
Ключевые технологии для электрификации
Надежные решения по электропитанию позволяют избежать отказов в работе сетевых систем Обеспечить высокую степень готовности оборудования
По мере того, как отрасли становятся все более электрифицированными, взаимосвязанными и автоматизированными, возрастает зависимость от надежных решений в области электроснабжения. Для надежного снабжения и соединения секторов мы предлагаем решения для всех областей применения – с защитой от перенапряжений, источниками бесперебойного питания, резервными модулями и соответствующими автоматическими выключателями.
Эффективность при производстве шкафов управления ускоряет объединение секторов Без интеллектуальных производственных решений электрификация будет буксовать
Масштабное расширение и преобразование инфраструктуры для распределения и хранения энергии от децентрализованных возобновляемых источников энергии и электрификация всех секторов приводят к резкому росту спроса на коммутационные устройства. Его вряд ли можно покрыть обычными методами производства. Спросом пользуются решения в области эффективного инжиниринга и умного производства. Они вносят решительный вклад в необходимое повышение эффективности при производстве шкафов управления и тем самым в быструю реализацию объединения секторов.
Ключевые технологии для объединения в сеть
Однопарный Ethernet обеспечивает единую связь промышленного интернета вещей вплоть до полевого уровня Ресурсосберегающая и высокопроизводительная передача данных
Автоматизация является ключом к повышению энергоэффективности секторов. Она идет рука об руку с объединением всех машин, устройств, датчиков и исполнительных элементов в промышленный интернет вещей. В нем однопарный Ethernet (SPE) обеспечивает комплексную передачу данных Ethernet. SPE обеспечивает параллельную высокопроизводительную передачу данных и питания. Экономия ресурсов за счет использования только одной пары проводов от датчика до облака.
5G делает беспроводную связь надежной Мощное сетевое взаимодействие внутри и между всеми секторами
Надежное сетевое взаимодействие является основным условием для объединения секторов. Данная
Широкополосная технология 5G обеспечивает беспроводную связь внутри и между всеми секторами: с высокой скоростью передачи данных, большим количеством участников и чрезвычайно низкой задержкой. Интеллектуальная связь с помощью 5G между машинами и приложениями обеспечивает более автономные и эффективные процессы – от производства до логистики.
Ключевые технологии для автоматизации
Открытые системы управления делают решения для автоматизации перспективными Использование коллективного интеллекта специалистов в области информационных и операционных технологий
Для комплексной автоматизации секторов система управления должна расти вместе, выходя за пределы отдельных областей применения. Открытая система управления, такая как экосистема PLCnext Technology, позволяет делать это – независимо от аппаратного обеспечения и языков программирования. Она также использует коллективный разум специалистов в области информационных и операционных технологий для быстрого внедрения и постоянного развития индивидуальных решений.
Решения для сектора Энергия
Сертифицированные контроллеры подачи энергии снижают препятствия для энергетического перехода Быстрее подсоединить к сети фотогальванические установки
Децентрализованные фотогальванические установки вносят значительный вклад в надежное энергоснабжение в концепциях «приближая эру электричества». Сертифицированные контроллеры подачи электроэнергии от Phoenix Contact позволяют быстро и без бюрократических проволочек подключать новые системы к сети – без необходимости долго ждать получения сертификата соответствия сети. Таким образом, они не только облегчают путь к энергетическому переходу, но и ускоряют его.
Решения для сектора Промышленность
Централизованный доступ к данным облегчает менеджмент цифрового производства Безопасные облачные решения для независимого от местоположения повышения эффективности
Комплексный сбор данных и их оценка являются основой для объединения секторов и экономического производства. Полученные результаты могут быть использованы для повышения эффективности производства во всех областях, от времени использования машин до управления энергопотреблением. Централизованный учет с помощью безопасных облачных решений позволяет оптимально сбалансировать выработку электроэнергии, ее хранение и потребление не только для отдельного предприятия, но и для целых промышленных сетей. Для повышения эффективности на производстве.
Решения для инфраструктуры секторов
Верные данные как начало эффективной инфраструктуры Сокращает энергопотребление умных зданий и транспортных маршрутов
Фотогальваническая установка на крыше, теплоэлектростанция в подвале, зарядные станции перед дверью: объединение секторов уже стало реальностью в современных зданиях. К тому же фонари адаптируют интенсивность освещения к погоде, изменяющимся условиям освещенности и соответствующему использованию улицы. Для того чтобы иметь возможность управлять данными системами в автоматизированном и максимально энергоэффективном режиме, необходимо сделать универсальными разнообразные данные, поступающие от установок или датчиков.
Решения для сектора Мобильность
Vehicle to Grid превращает автопарки в прибыльные энергоаккумуляторы Использовать аккумуляторы электромобилей в качестве буфера электроэнергии
Контроллеры зарядки для электромобильности CHARX control modular обеспечивают возможность интеллектуальной зарядки аккумуляторов электромобилей. Кроме того, они могут возвращать энергию в сеть, когда это необходимо. Стоящая за этим технология называется Vehicle to Grid. Технические требования и рамочные условия для этого описаны в ISO 15118. CHARX control modular соответствует данному стандарту и имеет подготовку к Vehicle to Grid.