Кибербезопасность в Digital Factory – никаких шансов для хакерских атак
Security Evaluation – консультация по промышленной киберзащите
Растущая цифровизация производства повышает риски безопасности и, соответственно, опасность кибератаки. Для того чтобы защитить предприятия от атак изнутри и снаружи в соответствии с действующими законами и стандартами, важно иметь целостные анализы и концепции, созданные сертифицированными экспертами.
С Phoenix Contact вы получите целенаправленные услуги по кибербезопасности:
Консультации для комплексных концепций безопасности 360° в соответствии с МЭК 62443 (Blueprints).
Возможность проанализировать вашу актуальную ситуацию опасностей и рисков и открыть потенциалы оптимизации.
Многолетний ноу-хау опытных экспертов по кибербезопасности международного уровня.
IIoT открывает новые возможности – также и для несанкционированного доступа
Новые возможности для атак и манипуляций возникают благодаря IIoT и растущему сетевому взаимодействию, независимо от того, существует ли оно на предприятии, между несколькими предприятиями, в одном месте или по отношению к третьим лицам. Старые механизмы защиты не рассчитаны на эти угрозы. Напротив, во всем мире разрабатываются национальные законы, стандарты и предпринимаются усилия для создания действующих на международном уровне директив по промышленной кибербезопасности (ICS). Если эти директивы не могут быть соблюдены, то компании не могут быть заинтересованными сторонами в цепочке поставок.
Для анализа текущего состояния собственного производства и создания концепции безопасности ОТ и ИТ часто не хватает сложных знаний о действующих в настоящее время правовых нормах. Кроме того, требуются большие затраты времени и средств.
Для обеспечения полной безопасности Digital Factory необходимы следующие требования:
Соблюдение актуальных действующих национальных и международных законов ICS и стандартов.
Индивидуальная координация концепции безопасности для каждого места расположения компании.
Предотвращение кибератак снаружи и изнутри.
Индивидуально подобранные услуги от опытных экспертов по ICS
Являясь сертифицированным поставщиком услуг безопасности, компания Phoenix Contact обладает широким спектром знаний в области кибербезопасности:
Анализ опасностей и рисков Анализ опасностей и рисков проводится для регистрации и оценки текущего состояния производственной сети. Эксперты записывают все коммуникации на вашем производстве, анализируют сетевые структуры, сканируют оборудование на наличие устаревших встроенных программ. Это позволяет идентифицировать возможные слабые места.
Концепция безопасности 360° Создав схему в соответствии с МЭК 62443, вы получаете концепцию с подробной документацией для строительства идеально защищенной фабрики.
Индивидуальные тренинги и семинары Анализ безопасности вашей сети является постоянным процессом. Для того чтобы иметь возможность самостоятельно анализировать и устранять будущие угрозы, мы предлагаем комплексные тренинги и семинары, которые индивидуально адаптируются к группе участников и заданным рамочным условиям. В центре внимания всегда находится связь между теорией и текущей практикой.
Реализация кибербезопасности на цифровой фабрике является результатом взаимодействия технических и организационных мер, которые всегда должны быть адаптированы к условиям применения. Мы поддерживаем вас в успешном внедрении благодаря нашим знаниям и опыту.
Все из одних рук
Наше решение «Security Evaluation» предлагает вам:
Обширное ноу-хау экспертов ICS по соблюдению действующих национальных и международных законов и стандартов.
Оценка ваших текущих мер защиты и того, как вы можете наилучшим образом защитить ваши ноу-хау и процессы от несанкционированного доступа изнутри и извне.
Целенаправленное расширение наших собственных ноу-хау в области промышленной кибербезопасности.
Индивидуальные и масштабируемые решения
Давайте вместе найдем наиболее подходящее для вас решение
Оцифруйте ваше производство сейчас и сохраните вашу конкурентоспособность в будущем.