Ветросиловая установка на фоне зимнего ландшафта

Обнаружение обледенения на лопастях ротора Инновационная измерительная техника

Обледенение лопастей не только способно привести к повреждению ветросиловой установки, но и может представлять угрозу окружающей среде и людям. Phoenix Contact предлагает надежную систему обнаружения обледенения лопастей ротора, которая обеспечивает увеличение доходности ветросиловых установок. Наше решение позволяет измерять толщину слоя возможной наледи, а также температуру непосредственно на поверхности лопастей.

Применение

Чтобы ветросиловые установки приносили максимальную прибыль, необходимо обеспечить их безупречное состояние. Однако в сложных климатических условиях на лопастях может образовываться наледь. Падение кусков льда может вызвать значительный ущерб. Очень важно обеспечить своевременное обнаружение наледи, чтобы в случае угрозы остановить установку и включить противообледенительную систему.

Сервисный инженер с датчиком ID-S в руке перед ветросиловой установкой

ID-S: автономные датчики

Система обнаружения обледенения (ID-S) Решение для обнаружения обледенения

Система обнаружения обледенения Phoenix Contact измеряет толщину слоя льда на лопастях ротора и обеспечивает надежность работы ветросиловой установки. Сертифицированный DNV GL алгоритм анализа позволяет оценить возможность продолжения эксплуатации или необходимость отключения ветросиловой установки. Блок анализа данных может быть поставлен в виде комплексного решения для установки в шкаф управления или интегрируемой системы.

Датчик:
Толщина льда, а также температура на поверхности лопастей измеряется при помощи датчиков, которые крепятся простым приклеиванием. Датчик получает питание от солнечной энергии, емкости его аккумулятора хватает на 1000 часов работы.

Сигналы датчика передаются беспроводным способом в блок анализа данных, расположенный в гондоле. При этом радиус действия составляет до 250 м. При достаточном количестве датчиков в системе можно использовать функцию автоматического перезапуска. Беспроводное подключение датчиков позволяет использовать систему как в новых, так и в уже эксплуатируемых ветросиловых установках.

Сервисный инженер устанавливает датчик на лопасти ротора ветросиловой установки

Для простой модернизации

Модернизация:
Беспроводное подключение датчиков позволяет использовать систему как в новых, так и в существующих ветросиловых установках. Используйте инновационные решения по модернизации, чтобы оптимизировать ветросиловые установки. Phoenix Contact является надежным партнером в части оптимизации и сокращения частоты технического обслуживания оборудования, позволяя значительно увеличить его доходность.

Преимущества для вас

  • Надежное обнаружение обледенения за счет датчиков измерения толщины слоя на лопастях
  • Максимальная доходность благодаря функции автоматического перезапуска
  • Оптимальное регулирование нагрева лопастей благодаря датчикам температуры
  • Быстрый ввод в эксплуатацию, в т. ч. при дооснащении, благодаря предварительно сконфигурированным компонентам
  • Независимая работа, не требующая подключения к контроллеру ветросиловых установок
Персональный контакт
Запросить индивидуальное решение сейчас!
Мы охотно проконсультируем вас и выясним с вами специальные требования, связанные с реализуемым проектом.
Свяжитесь с нами
Команда специалистов в зимнем пейзаже перед ветряными турбинами