Больше свободы для создания цифровой системы управления зданием
Обзор системы управления зданием Emalytics
Большую часть нашей жизни мы проводим в зданиях. Они оказывают влияние на наше самочувствие, способствуют успеху компаний и могут вносить свой вклад в защиту климата. При помощи интеллектуальной системы управления зданием Emalytics можно объединить все процессы и приложения в рамках одной платформы. То есть каждую техническую и энергетическую систему здания. Другими словами, это означает: можно интегрировать параметры температуры, сообщения о неисправностях и пути перемещения лифта, чтобы выполнять оптимизацию. Таким образом, Emalytics объединяет возможности управления, регулирования и энергетического мониторинга в рамках одной интеллектуальной платформы.
Технологии в рамках системы управления зданием Emalytics Простое проектирование любых приложений здания
Система Emalytics может состоять из трех элементов: Automation, View и Products.
Emalytics Automation позволяет интегрировать и проектировать любые данные, процессы и приложения здания. Визуализация, управление, отчетность и анализ этих данных реализуется в Emalytics View.
Центральный элемент системы управления зданием образует Building IoT Controller ILC 2050 BI. Контроллер функционирует в качестве связующего звена между протоколами шины, распространенными на полевом уровне, и открытым миром IoT, который предоставляет системе управления зданием все возможности современных ИТ-систем.
Emalytics Automation Интеграция и инжиниринг
Система управления зданием Emalytics позволяет легко интегрировать полевые устройства или системы с последовательным или Ethernet интерфейсом. Ключевой элемент системы Emalytics образует платформа IoT Framework, которая преобразует данные всех инженерных систем в стандартный унифицированный формат. Полученные точки данных определяются только один раз и могут затем использоваться всей системой. Точка данных становится информационным объектом данных, который доступен в любом месте сети – будь то в контроллере, сервере для визуализации или в других устройствах. Таким образом, все данные представлены в одинаковой структуре.
Безопасность данных системы обеспечивается за счет использования в коммуникации шифрования TLS, а также управления обновлениями и патчами подключенного контроллера IoT. Также можно воспользоваться функцией резервного копирования приложений и установленных параметров. Разрешение на доступ к данным регулируется гибко при помощи различных ролей пользователей.
Визуализация объекта
Emalytics View Визуализация, отчетность и анализ
Платформа для визуализации Emalytics View на базе браузера предлагает большой пакет инструментов для создания индивидуальных систем визуализации. При этом в вашем распоряжении имеются уже готовые библиотеки, доступ к которым предоставляется в рамках платформы. Таким образом, используя символы оборудования, можно получить двух- или трехмерные виды чертежей на системы отопления, вентиляции и кондиционирования в соответствии с требованиями стандарта. Рисунки распространенных форматов можно импортировать простым способом, чтобы получить возможность представить всё здание и основные чертежи в используемом приложении.
Элемент визуализации здания Emalytics View позволяет визуально перенести все полученные данные, поэтому при создании приложения отсутствуют какие-либо ограничения.
Создавайте индивидуальные панели для индикации, анализа и сравнения данных отдельных инженерных систем или распределенных объектов недвижимости. Использование стандартных веб-технологий обеспечивает возможность свободного выбора концепции управления.
Возможности Emalytics
Программирование без компиляции
Emalytics IoT Controller можно программировать в режиме онлайн в процессе эксплуатации. Результаты изменения приложения начинают действовать сразу без останова работы. В качестве альтернативы можно сначала разработать приложения в режиме офлайн, затем протестировать их и потом уже активировать на соответствующих контроллерах IoT обычным способом в режиме онлайн.
Внешние соединения посредством распространенных протоколов, например, KNX, Modbus, BACnet, DALI, SMI, EnOcean, LonWorks, SNMP, MQTT, REST, SQL и т.д. отображаются в системе Emalytics. В распоряжении пользователя имеется более 300 драйверов, которые поддерживают соединение практически с любыми системами, например, управления зарядкой EV (электромобильность), видеонаблюдения и управления дверьми.
По сравнению с другими системами автоматизации зданий (САЗ) в платформе Emalytics имеется только четыре типа данных: Boolean (вкл/выкл), Numeric (аналоговые значения), String (цепочки символов) и Enum (списки, например: ступень 1 медленно, ступень 2 быстро, ступень 3 максимально).
Совершенно не зависимо от производителя полевой шины точки данных преобразуются в системе в эти четыре унифицированных типа данных. За счет стандартизации, то есть одинаковой обработки данных не зависимо от их происхождения, для пользователя и владельца значительно упрощается процесс их дальнейшей обработки в данной платформе.
Доступ ко всему проекту в рамках одного интерфейса
В отличие от обычных систем автоматизации, в которых отдельные контроллеры объединены в сеть с помощью систем полевой шины, Emalytics функционирует в качестве платформы для всех устройств IoT. Это означает, что все точки данных, физические или коммуникационные, автоматически доступны всем устройствам платформы без дополнительного программирования или создания дополнительных шлюзов.
Среда программирования для начинающих использовать МЭК
Кроме интерфейса, использующего схожие с МЭК методы программирования, имеются многочисленные инструменты (библиотеки) в CFC / FUP, которые позволят быстро приступить к работе тем, кто использовал МЭК-61131 (SPS).
Java для программистов на языках высокого уровня
Графические интерфейсы также поддерживают язык программирования высокого уровня Java, т.е. в среде Emalytics можно сразу проектировать без дополнительных адаптеров или интерфейсов.
Доступна рабочая среда в 64-битной версии
Можно использовать в полном объеме всю область памяти ПК или ноутбука и, таким образом, все доступное оборудование. Дополнительно имеется 32-битная версия.
ПО для программирования
После внедрения Emalytics компания Phoenix Contact предлагает каждому клиенту возможность приобрести приложение для программирования Emalytics Automation и Emalytics View, рассчитанное на оператора, пользователя или разработчика системы.
Централизованная организация обновлений встроенных программ
ILC 2050 BI точно соответствует требованиям стандарта информационных технологий. Это касается не только коммуникации с облачными сервисами, но и учета стандартов кибербезопасности, таких как TLS 1.2, а также современной концепции, регламентирующей порядок обновления встроенной программы (патчей) в том числе обновления, которое может быть организовано и реализовано централизованным способом.
Масштабируемая модель лицензирования с оплатой по факту использования
Оплата производится только подключенной точки данных, физической или коммуникационной. Тем самым предоставляется доступ к дальнейшей обработке данных в платформе. Стандартизация позволяет значительно сократить объем программирования и пуско-наладочных работ.