Empowering the All Electric Society

Вас интересуют технические решения, которые создают достойное будущее? Свяжитесь с нами. Мы рады поделиться с вами новыми идеями и информацией о видении All Electric Society.



All Electric Society – объединение всего мира в сеть

Технические решения для достойного для жизни мира

Что такое All Electric Society?
Введение в All Electric Society YouTube

Глобальное общество, в котором регенеративная и недорогая электрическая энергия доступна в достаточном количестве: Это «All Electric Society» – научно обоснованное видение будущего CO2-нейтрального и устойчиво развивающегося мира. Путь к нему лежит через всеобъемлющую электрификацию, объединение в сеть и автоматизацию всех соответствующих сфер жизни и работы. Phoenix Contact предоставляет своим клиентам многочисленные продукты, решения и примеры применения для активного формирования этой трансформации в направлении устойчивого промышленного общества.

Для достижения концепции All Electric Society необходимо ответить на большие вопросы нашего времени. Так как нейтральная по диоксиду углерода энергетика станет ключевым фактором в достижении баланса между защитой климата и глобальным процветанием. Phoenix Contact находится в авангарде этой разработки – как новатор для своих партнеров и клиентов.

Франк Штюренберг, Генеральный директор Phoenix Contact
Франк Штюренберг
Изменение климата и вызовы, стоящие перед промышленностью
Изменение климата и вызовы, стоящие перед промышленностью YouTube

Изменение климата отразится на каждом из нас

На первый взгляд, две большие проблемы в современном обществе: борьба с изменением климата и стремление миллиардов людей к процветанию и развитию, кажутся противоречивыми и несовместимыми. Однако обе проблемы необходимо решать одновременно. Задача заключается в том, чтобы разрешить потребление и при этом защитить климат. Технические инновации внесут при этом решающий вклад. Цель: весь мировой спрос на энергию генерируется за счет процессов регенерации.

Ветряки в ландшафте
Устойчивая энергетика для устойчивого роста YouTube

Устойчивая энергетика для устойчивого роста

Анализ, опубликованный в 2020 году Всемирным экономическим форумом в Давосе, показал, что технологии окажут серьезное влияние на достижение 10 из 17 целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР). (Источник: Unlocking Technology for the Global Goals). Реализация примерно 70 % промежуточных целей поддерживается непосредственно техническими инновациями. Для реализации концепции All Electric Society особое внимание уделяется цели 7: чистая и доступная энергетика. Многие продукты и решения, предлагаемые Phoenix Contact, уже сегодня содержат первые ответы на эти вопросы будущего.

Машина на производстве

Открытые системы управления делают решения для автоматизации перспективными Использование коллективного интеллекта специалистов в области информационных и операционных технологий

Для комплексной автоматизации секторов система управления должна расти вместе, выходя за пределы отдельных областей применения. Открытая система управления, такая как экосистема PLCnext Technology, позволяет делать это – независимо от аппаратного обеспечения и языков программирования. Она также использует коллективный разум специалистов в области информационных и операционных технологий для быстрого внедрения и постоянного развития индивидуальных решений.

Шельфовый ветропарк

Надежные решения по электропитанию позволяют избежать отказов в работе сетевых систем Обеспечить максимальную степень готовности оборудования

По мере того, как отрасли становятся все более электрифицированными, взаимосвязанными и автоматизированными, возрастает зависимость от надежных решений в области электроснабжения. Для надежного снабжения и соединения секторов мы предлагаем решения для всех областей применения – с защитой от перенапряжений, источниками бесперебойного питания, резервными модулями и соответствующими автоматическими выключателями.

Кузовной цех производства автомобилей

Однопарный Ethernet обеспечивает единую связь промышленного интернета вещей вплоть до полевого уровня Ресурсосберегающая и высокопроизводительная передача данных

Автоматизация является ключом к повышению энергоэффективности секторов. Она идет рука об руку с объединением всех машин, устройств, датчиков и исполнительных элементов в промышленный интернет вещей. В нем однопарный Ethernet (SPE) обеспечивает комплексную передачу данных Ethernet. SPE обеспечивает параллельную высокопроизводительную передачу данных и питания. Экономия ресурсов за счет использования только одной пары проводов от датчика до облака.

Радиомачта 5G в большом городе

5G делает беспроводную связь надежной Мощное сетевое взаимодействие внутри и между всеми секторами

Надежное сетевое взаимодействие является основным условием для объединения секторов. Данная
Широкополосная технология 5G обеспечивает беспроводную связь внутри и между всеми секторами: с высокой скоростью передачи данных, большим количеством участников и чрезвычайно низкой задержкой. Интеллектуальная связь с помощью 5G между машинами и приложениями обеспечивает более автономные и эффективные процессы – от производства до логистики.

Город на закате солнца

Правильные данные делают здания энергоэффективными Комплексная автоматизация благодаря открытой структуре IoT

Фотогальваническая установка на крыше, теплоэлектроцентраль в подвале, зарядные станции перед дверью: объединение секторов уже стало реальностью в современных зданиях. Для того чтобы иметь возможность управлять ими как общей системой в автоматизированном и максимально энергоэффективном режиме, необходимо сделать универсальными разнообразные данные, поступающие от систем или датчиков. Это достигается благодаря открытой структуре IoT системы управления зданием Emalytics.

Вид с воздуха на солнечные панели в солнечном парке

Сертифицированные контроллеры подачи энергии снижают препятствия для энергетического перехода Быстрее подсоединить к сети фотогальванические установки

Децентрализованные фотогальванические установки вносят значительный вклад в надежное энергоснабжение в концепциях «приближая эру электричества». Сертифицированные контроллеры подачи электроэнергии от Phoenix Contact позволяют быстро и без бюрократических проволочек подключать новые системы к сети – без необходимости долго ждать получения сертификата соответствия сети. Таким образом, они не только облегчают путь к энергетическому переходу, но и ускоряют его.

Крытая парковка с электрозаправочной станцией

Vehicle to Grid превращает автопарки в прибыльные энергоаккумуляторы Использовать аккумуляторы электромобилей в качестве буфера электроэнергии

Контроллеры зарядки для электромобильности CHARX control modular обеспечивают возможность интеллектуальной зарядки аккумуляторов электромобилей. Кроме того, они могут возвращать энергию в сеть, когда это необходимо. Стоящая за этим технология называется Vehicle to Grid. Технические требования и рамочные условия для этого описаны в ISO 15118. CHARX control modular соответствует данному стандарту и имеет подготовку к Vehicle to Grid.

Улица ночью

Интеллектуальное управление освещением является началом эффективной мобильности Пониженное потребление энергии вдоль умных транспортных маршрутов

Smart Street Lighting делает уличное освещение интеллектуальным благодаря современной системе управления, сенсорной технологии и подключению к облачным сервисам: фонари адаптируют интенсивность освещения к погоде, изменяющимся условиям освещенности и соответствующему использованию улицы. Для большей безопасности, комфорта и эффективности на интеллектуальных транспортных маршрутах. С существенно пониженным потреблением энергии.