Распределение электроэнергии Кёль
Испытательная вилка защитного шкафа для систем распределения электроэнергии для газоочистки
Компания Köhl Power Distribution Systems разрабатывает и производит системы распределения электроэнергии и управления для использования по всему миру. Для газоперерабатывающего завода в Тринидаде и Тобаго от имени заказчика была построена газоперерабатывающая установка. Köhl поставил весь ассортимент продукции, от распределительных устройств среднего напряжения до периферийных компонентов. Для повышения эксплуатационной готовности новой установки была внедрена тестовая штепсельная система защитных устройств FAME от компании Phoenix Contact.
Профиль клиента
Компания Köhl s.à r.l. Power Distribution Systems, главный офис которой располагается в Векере, Люксембурге, входит в состав группы Köhl, являющейся производителем современных энергораспределительных систем для среднего и низкого напряжения, а также требовательных систем управления. Основным направлением деятельности всех предприятий Köhl являются инновационные технологии и выполнение комплексных проектов.
Проверка кабельной разводки контрольного штекера защитных устройств осуществляется на обратной стороне
Применение
Для газоочистительной установки Köhl поставляет весь ассортимент изделий: распредустройства среднего напряжения с защитными и коммутационными устройствами, низковольтные, главные и вторичные распредустройства, периферийные компоненты (например, трансформаторы и сборные шины). На Карибском острове Denovo Energy, дочерняя компания Proman AG, в качестве генподрядчика построила так называемый блок подготовки газа. Добытый на побережье газ проходит очистку и по трубопроводам перекачивается на метаноловый завод, расположенный во внутренней части острова.
Объем и сложность проекта, а также необходимость в постоянной доступности и высокой безопасности в нефтехимической среде предъявляют высокие требования ко всем участникам проекта. «Важным условием для высокой готовности оборудования является необходимость избегать потенциальных источников ошибок», — рассказывает Михаэль Крэмер, руководитель отдела продаж и развития бизнеса в Köhl. «И это относится не только к нефтехимическому процессу, но и ко всей системе энергоснабжения».
Решение
Чтобы с самого начала была возможность эффективной проверки исправности защитных функций в трансформаторах среднего напряжения и распредустройствах, важной частью заказа являлись мощные испытательные блоки. Испытательные блоки FAME соединяются с защитным устройством, а подключенный штекер FAME устанавливается в тестовое гнездо. «Только при установке контрольного штекера происходит закорачивание всех трансформаторов тока в результате интегрированной схемы принудительной коммутации и прерывание сигнала аварийного отключения линейного выключателя», — рассказывает Александр Штеле, уполномоченный руководитель проекта Köhl. «Затем можно приступить непосредственно к выполнению проверочного цикла защитного устройства». При этом установленный в штекере индикатор указывает специалисту коммутационные состояния и функции короткого замыкания.
В отличии от высокого напряжения для среднего напряжения обычно не устанавливаются резервные устройства защиты. В этом случае в процессе проверки не возможно защитить отходящий фидер при помощи проверяемого защитного устройства. «Неисправности сети, которые возникают в процессе проверки, могут приводить к значительному материальному ущербу и травматизму», — говорит Штеле. Для таких случаев FAME предлагает возможность подключения защитного устройства по параллельной схеме через дополнительное тестовое гнездо.
«Сейчас мы можем индивидуально конфигурировать FAME с учетом защищаемого компонента установки», — не скрывает восторг Штеле. «При этом мы подключаем до 21 контакта за один раз». Последовательность контактов, разъединений и коротких замыканий задается свободно конфигурируемыми испытательными блоками. Возможные ошибки в управлении FAME исключены благодаря использованию принудительно управляемых контактов. Испытательные блоки также сконфигурированы для защитных систем обоих трансформаторов, которые на месте преобразуют высокое напряжение поставщика электроэнергии в среднее напряжение. Кроме трансформаторов тока и напряжения, при помощи испытательных блоков выполняется подводка нескольких управляющих контактов для ступенчатого выключателя, а также контакта аварийного отключения силового выключателя.
«Такие технические нюансы, как индивидуальная структура системы контроля и передовая схема короткого замыкания в сочетании с исчерпывающим консультированием по техническим вопросам, позволили нам сделать выбор в пользу испытательных блоков FAME по сравнению с другими решениями. Наше предприятие обладает сегодня самыми передовыми и безопасными на рынке испытательными блоками для защитных устройств.
Заключение
В результате тесного сотрудничества руководителя проекта Köhl Штеле и прикладных инженеров Phoenix Contact удалось реализовать решение, которое точно соответствует требованиям конечного потребителя.