Сильный партнер

PHOENIX CONTACT - Кто мы Сильный партнер

Phoenix Contact является сильным партнером для креативных решений в области соединительной техники, электроники и автоматизации на пути к "умному" миру. Как группа компаний Phoenix Contact является одним из мировых лидеров рынка со штаб-квартирой в Германии. Глобальная сеть в более чем 100  странах и 17 600 сотрудников обеспечивают важную близость к нашим клиентам.

Что мы делаем

Решения Phoenix Contact используются везде, где процессы должны выполняться автоматически. Это может быть в промышленном производстве, в области возобновляемых источников энергии, в инфраструктуре или со сложными соединениями устройств. Наши изделия используются везде, где подключены, распределены и управляются потоки энергии или данных. Преимущества наших продуктов выходят за рамки их чистой функции, помогая нашим партнерам разрабатывать экологически рациональные приложения с более эффективными процессами и сниженными затратами.

Phoenix Contact-Штаб-квартира компании в Бломберге, Германия

PHOENIX CONTACT Корпоративная штаб-квартира

Корни компании Phoenix Contact находятся в Германии, где находится наш головной офис в Бломберге. Основанная в Эссене в 1923 году, за почти 100-летнюю историю компании мы превратились в мирового игрока. Этот рост касается также разнообразия продуктов, систем, решений и технологий.

В 2019 году на семейном предприятии было занято 17 600 человек, а его оборот составил 2,48 млрд. евро.

Решения для умного мира

Решения для умного мира

Совместно с клиентами и партнерами мы разрабатываем решения для будущего с ориентированными на будущее технологиями подключения и автоматизации в таких отраслях, как энергетика, технологические процессы, инфраструктура, автоматизация производства и многое другое.

Мы сталкиваемся с технологическим развитием и связанными с ним социальными изменениями. Имея почти 100-летний опыт работы в области машиностроения и автоматизации, мы сегодня работаем над созданием интеллектуальных производственных решений.

Успешное применение

Успешное применение

Наши продукты ежедневно доказывают свою эффективность, особенно в следующих областях:

Оцифровка
Наш ассортимент продукции поддерживает промышленное цифровое преобразование с помощью сквозных цифровых данных, продуктов с поддержкой облачных технологий, перспективных сетевых технологий и новых бизнес-моделей.

Я не знаю, как это сделать.
От модульных клеммных колодок до систем управления - мы предлагаем обширный и согласованный ассортимент компонентов и систем, индивидуально изготовленных клеммных колодок до проектирования и консультаций по совместному проектированию шкафов управления.

Установка на поле
Инновационные кабельные системы ввода/вывода и промышленные разъемы обеспечивают эффективную передачу питания и данных.

Устройство и технология подключения
Подключение печатной платы или корпуса электроники: Вы найдете индивидуальное решение.

Системы и решения
Наша продукция основана на системном подходе и может комбинироваться различными способами. Это позволяет создать индивидуальное решение для индивидуальных промышленных потребностей и задач.

Мы - Феникс Контакт
Компания Phoenix Contact представляет себя YouTube
Наши ценности

Что важно для нас

Думаю о будущем.
Инновации - это мост в будущее и, таким образом, решающий фактор для наших продуктов, решений и того, как мы справляемся с Вашими требованиями.

Я не знаю, как это сделать.
Качество в компании Phoenix Contact касается не только надежности нашей продукции. Мы стремимся обеспечить наилучшее возможное качество обслуживания клиентов для обеспечения устойчивого партнерства и роста рынка.

Смелость.
Мы продолжаем. Как в хорошие, так и в плохие времена мы черпаем доверие из нашего многолетнего опыта и хорошего сотрудничества с нашими клиентами и партнерами.

Устойчивость.
Хорошие партнерские отношения зарекомендовали себя с течением времени. Поэтому мы планируем на долгосрочную перспективу, имеем прочную финансовую базу и инвестируем в повышение квалификации и охрану окружающей среды.

Я не знаю, как это сделать.
Успешные отношения требуют доверия со стороны всех вовлеченных сторон. Вот почему мы открыты и честны друг с другом.

Близость к нашим клиентам и партнерам
Наша всемирная сеть позволяет нам знакомиться с требованиями наших клиентов и партнеров из различных отраслей промышленности по всему миру.