Технология push-in позволяет автоматизировать процесс кабельной разводки Технология push-in стала революционным прорывом в области шкафов управления.
Унификация технологий подключения в рамках всег групп изделий позволяет Phoenix Contact предложить широкую платформу для создания эффективного производства шкафов управления на фоне максимальной оптимизации затрат. Непосредственная вставка проводов без использования инструмента и оптимальное расположение фронтального разъема гарантируют технологии push-in ведущее место в автоматизированных процессах кабельной разводки.
Push-in – оригинальное исполнение от Phoenix Contact.
Процесс определяет затраты при строительстве шкафа управления
Процесс в центре внимания
На строительство шкафов управления приходится высокая доля производственных затрат. Если рассматривать простую точку подключения, то более 80 процентов затрат приходится на процесс производства, а не на материал.
Поэтому чтобы повысить экономичность производства машин и установок, необходимо сконцентрироваться на процессе производства. Phoenix Contact разрабатывает пакет решений и уже может продемонстрировать некоторые результаты.
Оптимизация процессов производства шкафов управления при помощи clipx
Производство шкафов управления распространено на предприятиях в странах с высоким уровнем оплаты труда: снижающиеся объемы партий, рост давления цен, сокращение сроков поставки. Этому противопоставлено менее индустриализованное производство.
Установка для автоматической сборки и монтажа клеммных блоков push-in на несущих рейках позволила производителю разливочных установок Krones оптимизировать процесс изготовления шкафов управления. Важным элементом стратегии этой компании стало решение clipx, которое разработано специалистами Phoenix Contact и благодаря которому удалось снизить затраты при производстве шкафов управления.
На базе концепции clipx Phoenix Contact разработала решение, учитывающее и систематически анализирующее все основные процессы компании в области производства шкафов управления.
Автоматическое крепление клеммных блоков Rittal
Оптимизация процессов производства шкафов управления при помощи лазерной маркировки CLX
В частности при высокой вариативности типов клеммных блоков оказывается эффективной автоматическая лазерная маркировка. Ручное разделение маркировочных полос с учетом различных контуров клемм является особенно затратным процессом.
В системе CLX клеммы оснащены специальным маркировочным оттиском. Компоненты можно маркировать непосредственно перед установкой на монтажную рейку или уже на смонтированной клеммной сборке.
На базе модели данных обрабатываемых изделий выполняются все оптимизации процессов производства шкафов управления. Пользователь может воспользоваться преимуществами глубокой интеграции программы для проектирования клеммных сборок CLIP PROJECT с распространенными системами CAE, например: Eplan electric 8, Elcad или Zuken e3.
Рабочее место с технологией «подбора по свету» на монтажной линии кафедры производственных систем
Научно-исследовательский проект на кафедре производственных систем
Компания Phoenix Contact запустила необычный проект совместно с Рурским университетом в Бохуме (Германия). На кафедре производственных систем (LPS), под руководством д-р техн. наук, профессора Бернда Куленкёттера (Bernd Kuhlenkötter), установлена монтажная установка для монтажных реек с пятью рабочими местами. На этой установке проводятся подробные научные исследования процессов установки на монтажную рейку в реальных условиях. Реальные условия в данном случае означает, что моделируются подлинные, тщательно подобранные заказы на сборку монтажных реек.
Проектная команда в составе из трех научных сотрудников LPS и при участии студентов по специальности «Технология машиностроения» посветила себя целому ряду ранее не изученных вопросов в области подготовки производства и вспомогательных операций в процессе ручного монтажа на промышленном предприятии. Особое внимание уделяется вопросам использования технологий Virtual и Augmented Reality. В настоящий момент запланированы испытания при помощи Microsoft HoloLens.
Другой основной момент работы заключается в том, чтобы интегрировать идею сотрудничества человека и робота (MRK) в последовательный процесс монтажа, для чего уже имеется на LPS робот легкой конструкции Kuka iiwa с поддержкой MRK. В первую очередь, для разработки подобных систем ученым из Бохума необходимо определить показатели процессов, как, например, усилие, необходимое для крепления клеммного блока. Цель заключается в том, чтобы найти рациональный способ частичной автоматизации монтажной системы, без вытеснения человека с его когнитивными способностями и гибкостью из производственного процесса.
PHOENIX CONTACT – ваш партнер в области индустрии 4.0 Интеллектуальное производство завтрашнего дня: наш опыт и решения открывают перспективы для вашей продукции.
Процесс в центре внимания - Phoenix Contact предлагает решения в области оптимизации производства шкафов управления.