PHOENIX CONTACT - cine suntem noi Un partener puternic
Phoenix Contact este un partener puternic pentru soluții creative în domeniul tehnologiei de conectare, al electronicii și al automatizării, care vă ajută să faceți primii pași în lumea aplicațiilor smart. Ca grup de societăți, Phoenix Contact, cu sediul în Germania, este un lider de piață mondial. O rețea globală, care cuprinde peste 100 de țări și 17 600 de angajați, garantează proximitatea față de clienții noștri.
Cu ce ne ocupăm
Soluțiile de la Phoenix Contact sunt utilizate în orice domeniu în care este necesară desfășurarea proceselor în mod automat. Aceste domenii pot include instalațiile de producție, energia regenerabilă, infrastructura sau conectarea complexă a dispozitivelor. Produsele noastre sunt utilizate în domenii care impun conexiuni electrice, transfer de date, precum și distribuirea și controlarea curentului sau a fluxului de date. Avantajele produselor noastre nu se rezumă pur și simplu la funcțiile lor, întrucât îi ajută pe partenerii noștri să își desfășoare activitatea în mod durabil, prin intermediul unor procese mai eficiente, la costuri reduse.
Sediul central al companiei PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact își are rădăcinile în Germania, sediul său central aflându-se în Blomberg. De-a lungul celor aproximativ 100 de ani de la înființarea sa în Essen, în 1923, compania noastră a devenit un actor global. Această creștere include și varietatea de produse, sisteme, soluții și tehnologii.
În anul 2019, întreprinderea noastră de familie număra 17 600 de angajați și realiza o cifră de afaceri de 2,48 miliarde de euro.
Soluții pentru o lume smart
Împreună cu clienții și partenerii noștri, dezvoltăm soluții pentru viitor cu tehnologii inovatoare de conectare și automatizare în domenii precum energia, prelucrarea, infrastructura, automatizarea fabricilor etc.
Dorim să răspundem provocărilor evoluțiilor tehnologice și modificărilor sociale asociate acestora. Cu aproape 100 de ani de experiență în domeniul producției de mașini și al automatizării, în prezent lucrăm la dezvoltarea unor soluții de producție inteligente.
Utilizare eficientă
Produsele noastre își dovedesc zilnic eficiența, în special în următoarele domenii:
Digitalizare
Gama noastră de produse susține transformarea digitală în domeniul industriei cu date digitale universale, produse compatibile cu Cloud, tehnologii de rețea orientate către viitor și noi modele de afaceri.
Tablou de distribuție
De la blocuri terminale modulare până la controlere, oferim o gamă cuprinzătoare și universală de componente și sisteme, de la șiruri de blocuri terminale personalizate până la planificare și consultanță pentru tablourile de distribuție dezvoltate în colaborare.
Instalare în câmp
Sistemele I/O inovatoare de cablare și conectorii industriali asigură un transfer eficient de curent și de date.
Tehnologia de conectare și a echipamentelor
Fie că este vorba despre conexiuni cu circuit imprimat sau carcase pentru echipamente electronice: la noi găsiți soluții adaptate necesităților dumneavoastră.
Sisteme și soluții
Produsele noastre se bazează pe o abordare sistemică și pot fi combinate în mod variat. Astfel, este posibilă dezvoltarea unei soluții personalizate pentru necesitățile și cerințele industriale individuale.
Ce considerăm important
O gândire orientată către viitor
Inovația reprezintă puntea către viitor, fiind astfel un factor decisiv pentru produsele și soluțiile noastre, dar și pentru modul în care gestionăm solicitările dumneavoastră.
Calitate
La Phoenix Contact, calitatea nu se referă doar la fiabilitatea produselor noastre. Depunem toate eforturile pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă în calitate de client, pentru a asigura parteneriate și o creștere de piață de durată.
Curaj
Suntem deschizători de drumuri. Atât în perioadele favorabile, cât și în cele nefavorabile, vasta noastră experiență și buna colaborare cu clienții și partenerii noștri inspiră încredere.
Dezvoltare durabilă
Parteneriatele bune și-au dovedit calitatea de-a lungul timpului. De aceea, întocmim planuri de lungă durată, avem o bază financiară solidă și investim în formare continuă și în protecția mediului.
Încredere
Parteneriatele de succes necesită încrederea tuturor părților implicate. De aceea, suntem deschiși și sinceri unii cu ceilalți.
Proximitatea față de clienții și partenerii noștri
Rețeaua noastră mondială ne permite să cunoaștem mai bine cerințele clienților și ale partenerilor noștri din diverse domenii din întreaga lume.