Trabalhamos com muita paixão e gosto pela tecnologia em soluções sempre novas e melhores. Nesse sentido, analisamos atempadamente os temas do futuro e atuamos com visão empreendedora. Temos orgulho de impulsionarmos tecnologias de forma ativa e moldarmos os desenvolvimentos das indústrias.
Nossa cultura
Nossa cultura
Enquanto líder do mercado internacional de tecnologia eletrônica e de automação, nossa atividade se caracteriza pela inovação, curiosidade e coragem. Apesar da dimensão da empresa, nos foi possível conservar os valores de uma empresa familiar de média dimensão. Aliamos nosso caráter prático e estável com nossa paixão pelas mais recentes tecnologias. Não dormimos à sombra dos louros de nossos sucessos. O homem está no centro do foco da Phoenix Contact – independentemente de ser um colaborador ou um cliente. Nossos cerca de 17.100 colaboradores entusiastas de tecnologia trabalham em um ambiente que se caracteriza pelo reconhecimento e a liberdade criativa. Tomamos decisões globais e inspiramos o empenho de nossos colaboradores conferindo sentido ao seu trabalho. Assim, asseguramos a sustentabilidade de decisões e zelamos pela confiança.
Perspectivas
Nosso maior bem é a independência. Agimos sempre de forma a assegurar a nossa liberdade de decisão empresarial. Isto nos permite sermos autônomos em termos de nosso negócio e também de nossa cultura empresarial.
Definimos o enquadramento de nossa cultura de liderança em chamados princípios de liderança. Aqui, os pilares são, entre outros, confiança, respeito e reconhecimento. Praticamos estes valores em todas as nossas relações, internas e externas, e as cumprimos regularmente. Nossa cultura de liderança também se reflete no comportamento de nossos executivos e colaboradores. Deste modo, para nós é importante comunicar em pé de igualdade, garantir a transparência e sustentabilidade em nossas ações e permitir que nossos colaboradores explorem seus potenciais.
Fabricamos parafusos, construímos peças de plástico e metal e também máquinas de montagem altamente automatizadas, sem com qualidade profissional e internamente. Assim garantimos nossa competitividade e independência. No total, dentro do Grupo Phoenix Contact a profundidade de criação de valor é de 90 %.
A competência de nossos colaboradores é uma chave importante para o sucesso. Além de uma generosa oferta de possibilidades de treinamento avançado interno e externo, garantimos a todos os colaboradores uma liberdade criativa abrangente para a auto-aprendizagem com nossa biblioteca de aprendizagem ou para aprender através da partilha e intercâmbio com os próprios colegas. Deste modo, configuramos o crescimento pessoal e desenvolvemos talentos individuais.
O que consideramos importante
- Qualidade
A nossa máxima: sua satisfação com o nosso trabalho, sua alegria em colaborar conosco. Isto apenas se consegue com qualidade. Em todos os aspectos.
- Coragem
Estamos progredindo. Mesmo em tempos difíceis. Esta segurança deriva de décadas de experiência e de uma excelente e persistente colaboração com nossos clientes.
- Confiabilidade
As boas parcerias perduram no tempo. Dispomos de um planejamento detalhado a longo prazo, bases financeiras sólidas e investimos no treinamento contínuo e no meio ambiente.
- Confiança
A base de cada relação bem-sucedida. Geramos confiança através de relações abertas e sinceras.
- Proximidade
Falamos sua língua – sobretudo no seu interesse. E naturalmente também nas nossas inúmeras unidades.
- Missão de serviço
Se você sentir que resolvemos bem seus problemas – então nosso trabalho foi bem-sucedido.