Um marco na miniaturização Os condicionadores de sinal Ex i altamente compactos MINI Analog Pro ganham prêmios importantes.
As novas variantes Ex i da família de condicionadores de sinal MINI Analog Pro de 6,2 mm oferecem proteção contra explosão e segurança funcional em um tamanho compacto único. Com uma economia de espaço de até 50% em comparação com as soluções atuais, os sinais metrológicos são processados de forma confiável e, ao mesmo tempo, a proteção das pessoas, do meio ambiente e das instalações é garantida. Os produtos são consistentemente classificados de acordo com o mais alto nível de segurança: SIL 3 one out of one. O conceito operacional e a digitalização contínua são especialmente fáceis de usar e preparados para o futuro.
Com esse desempenho inovador, o MINI Analog Pro foi premiado como vencedor do GIT Security Award e como vencedor de ouro no German Innovation Award.
O German Innovation Award O prêmio que torna a inovação visível
O German Innovation Award homenageia produtos, tecnologias e serviços que desbravam caminhos novos e inovadores e oferecem soluções que se destacam por seu valor agregado para os usuários e o meio ambiente. Essas inovações que moldam o futuro são possíveis em todos os setores e em todos os níveis, tanto em gigantes do setor quanto em start-ups. O German Innovation Award oferece oportunidades iguais a todos aqueles que promovem inovações e torna suas realizações visíveis para um público amplo.
O GIT Security Award O prestigioso prêmio em segurança
O GIT Security Award se destina a todos os fornecedores de produtos, soluções ou serviços de segurança. O prêmio reconhece o grau de inovação, os benefícios e as características únicas de produtos em várias categorias. A pré-seleção para a votação final no prêmio internacional da revista especializada "GIT Security" da editora Wiley foi feita por um júri neutro. Ele é composto por especialistas da BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, integradores de sistemas e usuários. Os primeiros três vencedores de cada categoria são determinados pelos votos dos(as) leitores(as) da plataforma internacional e intersetorial PRO-4-PRO.com, Products for Professionals.
Foi isso que convenceu os jurados e eleitores independentes a conceder esses excelentes selos de qualidade
- Economia de espaço incomparável: moderna tecnologia de comutação analógica, segurança intrínseca e SIL 3 em um formato compacto único
- Proteção contra explosão para todas as zonas e grupos de substâncias por meio de certificações internacionais, faixa de temperatura estendida e faixa de aplicação em altitude documentada de até 5000 m
- Proteção das pessoas, do meio ambiente e das instalações por meio do mais alto nível de segurança: SIL 3 one out of one
- Fácil manuseio devido ao design e ao conceito operacional de fácil utilização
- Digitalização de ponta a ponta com aplicativo de configuração e monitoramento, gateways de comunicação, etiquetagem digital e placa de informação
Mais sobre o MINI Analog Pro
Peter Stövesand, gerente de marketing de produtos da Interface Analog, com uma declaração ao vivo da Hannover Messe 2023