O projeto comunitário da PLCnext Technology "The Beehyve" lança o Slack como plataforma de colaboração

28.02.2023
Programador trabalhando com o controlador PLCnext

"The Beehyve" é um projeto comunitário da PLCnext Technology da Phoenix Contact. A partir de agora, o projeto estará ativo na plataforma de colaboração Slack.

Aqui, os membros da comunidade podem trocar informações sobre o projeto Beehyve, fazer perguntas e ajudar outras pessoas com desafios. Desta forma, os participantes podem apoiar uns aos outros e se beneficiar do conhecimento uns dos outros. Independentemente de ser start-up ou uma universidade, trabalhar sozinho ou em grupo, qualquer um pode participar e apresentar uma ideia de projeto.
Com a inovação técnica e o poder da comunidade, é feita uma contribuição sustentável para as abelhas de mel.

O objetivo do projeto comunitário é desenvolver uma colmeia totalmente automatizada usando automação inteligente para facilitar a vida das abelhas de mel e fazer uma contribuição sustentável ao nosso meio ambiente. Com a ajuda de amigos de abelhas e especialistas técnicos das áreas de TO, IA, TI, cloud ou dados, deve ser criado um projeto comunitário em que todos possam participar.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications