Phoenix Contact no Hannover Messe: Tudo gira em torno de sistemas de energia integrados e conectados em rede

27.02.2026
Phoenix Contact na Hannover Messe

Este ano, a Phoenix Contact enfoca os quatro temas Power Reliability, automação segura, construção eficiente de quadros de comando e tecnologia de conexão integrada. A empresa familiar estará expondo seus produtos e soluções pela primeira vez no Automation Hall 27, estande G26, de acordo com o novo conceito de exposição da Hannover Messe.

Os sistemas industriais devem funcionar de forma estável, ser monitorados sem interrupções e oferecer o máximo de eficiência: portanto, não é sem razão que o tema da Power Reliability está ganhando força. A Phoenix Contact apresenta soluções que conectam de forma inteligente alimentação, proteção e monitoramento – desde a poderosa tecnologia de 24 V e soluções robustas de alimentação IP67 até a inovadora eletrônica de potência e a abrangente proteção contra surto.

Sistemas de automação abertos, modulares e protegidos de forma confiável para ambientes de produção modernos são outro tópico no estande da feira. A Phoenix Contact mostra como as arquiteturas escaláveis podem ser combinadas com conceitos de segurança e funções com suporte de IA. Isso resulta em processos eficientes e resilientes que reduzem o tempo de inatividade e aumentam a produtividade.

A crescente eletrificação está aumentando a demanda por quadros de comando – e por processos rápidos e econômicos na construção de quadros de comando. A Phoenix Contact mostra como as empresas podem se beneficiar da digitalização, automação de processos e fluxos de trabalho de ponta a ponta. O portfólio de produtos escalonáveis e os serviços de consultoria abrangentes permitem tempos de produção mais curtos, alta segurança de processo e soluções escalonáveis.

O quarto foco temático no estande da feira é dedicado à tecnologia de conexão integrada para aplicações inteligentes: A tecnologia de conexão, as réguas de borne e o cabeamento de campo garantem a transmissão confiável de sinais, dados e energia. Tecnologias como a Single Pair Ethernet permitem conceitos de máquinas flexíveis e comunicação industrial moderna. Os sistemas que economizam espaço e requerem pouca ferramenta aumentam a eficiência, a sustentabilidade e o valor agregado.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management