Experimentar, descobrir e explorar o futuro:

Qual é o grau de confiabilidade das fontes de energia renováveis? Onde vamos buscar energia quando o sol não brilha e o vento não sopra? Porque existem diferentes formas de carregar um veículo elétrico? E como é que a eletricidade verde chega ao automóvel, a um edifício ou à produção?

As respostas a essas e outras questões interessantes podem ser encontradas em nosso All Electric Society Park: descubra conosco, ao vivo em Blomberg, como a energia é gerada, armazenada e distribuída, e como o consumo de energia é otimizado – e como todas essas áreas estão interligadas.

Primeiras impressões do All Electric Society Park

Vista detalhada do All Electric Society Park
Visão geral do All Electric Society Park
Rastreador solar no All Electric Society Park
Vista noturna do All Electric Society Park
Cube e All Electric Society Pavillon
Sabia disso?
Porque a energia é infinita
Você sabia que a energia não pode ser consumida? Do ponto de vista físico, a energia é sempre somente convertida e, assim, é preservada. A energia elétrica do secador de cabelo, p. ex., é convertida em calor e energia cinética para a ventoinha, que pode depois ser utilizada para secar o cabelo.
Turbina eólica e sistema de energia solar

O que é a All Electric Society?

A All Electric Society descreve uma visão do futuro cientificamente fundamentada de um mundo neutro em termos de CO₂ e com um desenvolvimento sustentável. As primeiras abordagens nesse domínio já haviam sido formuladas nos anos 1970.

Na All Electric Society, só é utilizada energia elétrica gerada de forma renovável. Os combustíveis fósseis não são mais usados. Uma ação sustentável não se resume a uma renúncia automática. Em vez disso, trata-se de garantir que os recursos existentes sejam utilizados de forma ideal e também estejam disponíveis para todas as pessoas no mundo.

Isso é possível graças ao chamado acoplamento setorial: a interligação de todas as áreas relevantes da vida e do trabalho, como a mobilidade, a energia, as infraestruturas e a indústria, para formar um sistema global. Nesse sistema, a energia verde é distribuída conforme a demanda e de forma automática. Deste modo, a energia está sempre disponível onde é necessária.

A experiência interativa do parque

As aplicações no All Electric Society Park

Em nosso All Electric Society Park, vamos apresentar a você como a energia renovável pode ser gerada, convertida, armazenada, distribuída e utilizada em estações interativas. Para isso, utilizamos eletricidade verde autogerada e energia térmica proveniente de bombas de calor ou de processos de conversão.

Isso nos permite produzir eletricidade renovável desde o sol e o vento. Os modernos sistemas de baterias e de síntese de hidrogênio nos permitem armazenar a preciosa energia para, assim, tê-la disponível mais tarde. Mostramos a utilização eficiente dessa energia de uma forma concreta e tangível, utilizando os exemplos da eletromobilidade, dos edifícios inteligentes, das infraestruturas de transportes e das instalações de produção. Você também fica sabendo como podemos trabalhar em conjunto para utilizar o precioso recurso da água de forma sustentável.
Você vai encontrar todos esses temas interessantes em grandes cubos transparentes espalhados pelo local. Nossos cubos de vidro foram concebidos para serem interativos, autoexplicativos e um convite para participar e descobrir!

Deixe-se levar pelo emocionante mundo da energia e descubra as possibilidades técnicas já existentes para resolver as grandes tarefas de amanhã e moldar nosso mundo atual para um futuro mais digno e sustentável para todos nós.
No All Electric Society Pavillon, você descobre mais sobre essa visão do futuro e como o All Electric Society Park é uma representação em pequena escala dessa ideia excelente. Estamos convencidos de que, além do empenho de todos nós, a chave para um mundo sustentável está nas soluções técnicas para a indústria e a sociedade.

Uma grande ideia para o futuro, apresentada de forma compacta

O All Electric Society Pavillon
Nacele de aerogerador acessível no AES Park
Áreas temáticas no AES Park
Visão geral do AES Park
O All Electric Society Pavillon

é oferecido pelo All Electric Society Park. O All Electric Society Pavillon, como foco central do parque, permite transmitir a visão da Phoenix Contact e como o acoplamento setorial contribui para um fluxo ideal da energia renovável.

Nacele de aerogerador acessível no AES Park

Ela garante o funcionamento de um aerogerador a uma altura elevada: a nacele. Normalmente, essa área sensível só é acessível a especialistas, mas, em nosso parque, você tem a oportunidade de ver de perto e também de entrar na casa das máquinas.

Áreas temáticas no AES Park

No local, cubos de vidro interativos vão permitir que os visitantes experimentem as áreas temáticas da All Electric Society de forma lúdica. Todos os cubos estão interligados de forma inteligente. Isso permite saber sempre quanta energia está disponível e onde é necessária.

Visão geral do AES Park

Cerca de 500 módulos solares no All Electric Society Park garantem o fornecimento de todo o parque com energia renovável. Além de módulos no telhado ou de módulos solares integrados em janelas, existem 26 m² de pavimentação solar para pedestres, integrada às passarelas.

Porque você não deve perder o All Electric Society Park?

  • Porque você pode experimentar em aplicações reais como vamos conseguir fazer a revolução energética em conjunto
  • Porque você pode descobrir o que já é tecnicamente viável atualmente e as diversas possibilidades que existem na indústria para se tornar mais sustentável
  • Porque você pode simplesmente participar e descobrir: os elementos interativos permitem você fazer parte do fluxo de energia
  • Porque em nosso All Electric Society Park, você vai conhecer pessoas que estão ajudando a moldar o futuro – e pode sempre descobrir coisas novas!

Planeje sua visita

  • Horário de funcionamento All Electric Society Pavillon e Cubes: de segunda a domingo, das 7:00 às 21:00.
  • O local do All Electric Society Park é de acesso livre e pode ser visitado a qualquer momento.
  • Entrada: a visita é gratuita.
  • Grupo-alvo: o parque é adequado para todas as faixas etárias. A explicação das aplicações foi concebida especialmente para ajudar crianças e visitantes não especializados a compreender os temas relacionados com a All Electric Society.
  • Endereço: Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg

FAQs

Cubo com ponto de interrogação
Dado com ponto de interrogação
Dado com ponto de interrogação
Vagas de estacionamento no All Electric Society Park
Vagas de estacionamento com estações de carga para veículos elétricos no All Electric Society Park
Cubo com ponto de interrogação

Sim. O acesso também é possível com cadeiras de rodas, carrinhos de bebê etc.

Dado com ponto de interrogação

Não. No All Electric Society Park, os princípios para um mundo sustentável e digno são explicadas para explicar as soluções técnicas sem se as pessoas não têm conhecimentos prévios.

Dado com ponto de interrogação

Sim. Existem paradas de ônibus diretamente no All Electric Society Park. A linha 732 passa aqui. As estações ferroviárias mais próximas são as de Schieder-Schwalenberg e Bad Pyrmont.

Vagas de estacionamento no All Electric Society Park

É possível chegar via Schieder-Schwalenberg e Blomberg. No local há vagas suficientes para automóveis e bicicletas.

Baixar o mapa da área
Vagas de estacionamento com estações de carga para veículos elétricos no All Electric Society Park

Sim. Estão disponíveis várias estações de carga AC.