A All Electric Society
A visão de futuro da All Electric Society descreve um mundo onde a energia de fontes renováveis está acessível a todos em quantidade suficiente. Além da produção e utilização consequentes de energias renováveis, a chave para um futuro sustentável também passa pela redução da demanda de energia primária e a criação de sistemas inteligentes e interligados.
Para usar a energia produzida de forma sustentável conforme a demanda, são necessárias soluções e tecnologias para a eletrificação, interligação e automação, de modo a implementar o acoplamento setorial.
O All Electric Society Park Mundo sustentável de amanhã, tecnologias de hoje
A partir de 1° de setembro de 2023, o All Electric Society Park, em Blomberg, vai mostrar como a All Electric Society se torna realidade. As aplicações reais do acoplamento setorial são explicadas de forma clara e, além disso, também garantem um futuro sustentável.
Unindo forças: com a All Electric Society Alliance
Para que a visão futura da All Electric Society se torne realidade, os campos da ciência, da política, dos negócios e do setor devem trabalhar juntos. Para aproveitar de forma significativa as enormes oportunidades de uma revolução energética com economia de recursos nos setores da indústria, energia, infraestrutura e mobilidade, a Phoenix Contact está unindo forças ativamente com outros participantes: com a All Electric Society Alliance, gostaríamos de unir forças com o All Electric Society Competence Centre da West Saxon University of Applied Sciences Zwickau e outros inovadores da transformação, a fim de concretizar a visão do futuro com know-how, produtos e soluções.
Os principais objetivos da aliança, que se baseia na cooperação em parceria, são:
- A realização conjunta de projetos com o centro de competência All Electric Society
- Uma cooperação científica e integrada de todos os parceiros
- O desenvolvimento interdisciplinar de jovens profissionais
Além da West Saxon University of Applied Sciences Zwickau e da Phoenix Contact, os membros fundadores da All Electric Society Alliance incluem a BRUNATA-METRONA GmbH, a DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, a enersis suisse AG, a cidade de Zwickau e a Volkswagen Sachsen GmbH.
O acoplamento setorial
No acoplamento setorial, a geração, distribuição, armazenamento e consumo de energia são considerados como um sistema completo. Para este fim, os setores individuais trocam energia entre si para que ela esteja disponível na forma certa onde for necessária. A aquisição e avaliação de dados de consumo e geração de energia permitem um controle ideal do fluxo de energia.
Isto significa que os setores devem ser interligados tanto na tecnologia de potência como também em termos de comunicação. Aqui, protocolos de comunicação padronizados dentro de diferentes redes permitem a comunicação necessária, livre dos limites do sistema. O princípio do acoplamento setorial funciona tanto em pequena escala, p. ex., dentro de uma empresa, como também entre empresas. A Phoenix Contact disponibiliza produtos, soluções e serviços para a eletrificação, interligação e automação dos setores de energia, indústria, infraestrutura e mobilidade.
Tecnologias-chave para a eletrificação
Soluções confiáveis de fornecimento de energia elétrica evitam a falha de sistemas em rede Garantir uma alta disponibilidade da instalação
Conforme os setores se tornam mais eletrificados, interconectados e automatizados, a dependência de soluções de energia confiáveis aumenta. Para o fornecimento e acoplamento seguro dos setores, oferecemos soluções para todas as aplicações – com proteção contra sobretensão, fontes de alimentação ininterruptas, módulos de redundância e disjuntores de proteção correspondentes.
Eficiência na construção de quadros de comando acelera o acoplamento setorial Sem soluções de produção inteligentes, a eletrificação abranda
A expansão e conversão maciças da infraestrutura para a distribuição e o armazenamento de energia renovável produzida de forma descentralizada, bem como a eletrificação de todos os setores, resultam em um forte aumento da demanda de sistemas de dispositivos de chaveamento. Demanda essa que dificilmente pode ser coberta com processos de produção convencionais. São necessárias soluções na área de Efficient Engineering and Smart Production. Estes contribuem decisivamente para o aumento necessário da eficiência na construção de quadros de comando e, portanto, para a implementação mais rápida do acoplamento setorial.
Tecnologias-chave para a interligação
A Single Pair Ethernet permite uma comunicação IIot sem interrupções até o nível de campo Economia de recursos e alto desempenho na transmissão de dados
A automação é a chave para tornar os setores mais eficientes em termos energéticos. Ele anda de mãos dadas com a rede de todas as máquinas, dispositivos, sensores e atuadores em uma Internet Industrial das Coisas. Nele, o Single Pair Ethernet (SPE) garante a comunicação Ethernet contínua. SPE significa transmissão paralela e de alto desempenho de dados e energia. Economia de recursos devido a apenas um par de fios e do sensor para a nuvem.
5G torna a comunicação sem fio confiável Poderoso trabalho em rede dentro e entre todos os setores
Uma rede confiável é um pré-requisito básico para o acoplamento setorial. A
tecnologia de banda larga 5G permite a comunicação sem fio dentro e entre todos os setores: com altas taxas de dados, alto número de participantes e latência extremamente baixa. A comunicação inteligente com 5G entre máquinas e aplicações garante processos mais autônomos e eficientes - da produção à logística.
Tecnologias-chave para a automação
A tecnologia de comando aberta torna as soluções de automação à prova de futuro Beneficiar-se da inteligência coletiva dos especialistas em TI e TO
Para uma automação abrangente dos setores, a tecnologia de comando deve crescer em conjunto além dos limites dos campos de aplicação individuais. A tecnologia de comando aberta como o ecossistema PLCnext Technology torna isso possível – independente do hardware e das linguagens de programação. Também aproveita a inteligência coletiva de especialistas em TI e TO para a rápida implementação e desenvolvimento contínuo de soluções individuais.
Soluções para o setor de energia
Controladores de alimentação certificados diminuem os obstáculos para a revolução energética Conexão mais rápida das instalações fotovoltaicas à rede
As instalações fotovoltaicas descentralizadas dão um contributo significativo para um fornecimento de energia confiável na All Electric Society. Os controladores de alimentação certificados da Phoenix Contact trazem novos sistemas rapidamente e sem burocracia para a rede - sem ter que esperar muito tempo pelo certificado de conformidade da rede. Desta forma, eles não apenas facilitam o caminho para a revolução energética, mas na verdade o aceleram.
Soluções para o setor industrial
O acesso central a dados facilita o gerenciamento da fábrica digital Soluções seguras em nuvem para o aumento de eficiência em vários locais
A aquisição de dados e avaliação abrangentes são a base do acoplamento setorial e de uma produção econômica. Os resultados permitem conceber a fabricação mais eficiente em todas as áreas, desde os tempos de utilização das máquinas até o gerenciamento de energia. Quando adquiridos centralmente através de soluções em nuvem, os dados de geração, armazenamento e consumo de energia podem ser perfeitamente equilibrados não somente para fábricas individuais, mas para redes industriais completas. Para uma maior eficiência na produção.
Soluções para o setor de infraestrutura
Os dados certos são o ponto de partida de uma infraestrutura eficiente Redução do consumo de energia de edifícios inteligentes e das vias de tráfego
Instalação fotovoltaica no telhado, central de cogeração de calor e eletricidade no porão, estações de carga na frente da porta: o acoplamento setorial já é uma realidade nos edifícios modernos. Além disso, as lanternas adaptam sua intensidade luminosa às condições climáticas, mudando as condições de luz e o respectivo uso da rua. Para poder operar estes sistemas de forma automatizada e o mais eficiente possível em termos energéticos, uma grande variedade de dados, tanto de sistemas ou de sensores, têm de ser utilizados universalmente.
Soluções para o setor de mobilidade
Vehicle-to-Grid transforma frotas em sistemas acumuladores de energia lucrativos Usando baterias de veículos elétricos como acumuladores de energia
Os controladores de carregamento para eletromobilidade CHARX control modular permitem que as baterias dos veículos elétricos sejam carregadas de forma inteligente. Além disso, eles também podem retornar energia à rede sempre que necessário. A tecnologia por trás disso é chamada de Vehicle-to-Grid. A ISO 15118 descreve os requisitos técnicos e as condições estruturais para isso. O CHARX control modular atende a esta norma e está preparado para Vehicle-to-Grid.