Informações úteis
09.10.2025

O que são sistemas ciberfísicos? Os sistemas ciberfísicos (CPS) são a base tecnológica que permite conectar de forma perfeita o mundo físico e o mundo virtual da tecnologia da informação.

Linha do horizonte com símbolos de interligação

Versão resumida

Na era da digitalização e da quarta revolução industrial, conhecida como Indústria 4.0, os sistemas ciberfísicos (CPS) desempenham um papel absolutamente central. Eles são a base tecnológica que permite conectar de forma perfeita o mundo físico e o mundo virtual da tecnologia da informação. Mas o que exatamente está por trás desse termo e que potencial esses sistemas complexos abrem para o futuro do setor e além?

CPS: uma definição

Os sistemas ciberfísicos, geralmente abreviados como CPS, são sistemas inteligentes que conectam componentes mecânicos e eletrônicos com tecnologia da informação e software modernos. Esses sistemas são capazes de capturar dados do mundo físico, processá-los digitalmente, analisá-los e, por sua vez, controlar ou influenciar os processos físicos com base nessas informações.

Esses são sistemas incorporados que coletam informações por meio de sensores e intervêm no mundo físico por meio de atuadores. A capacidade de se auto-organizar e se adaptar a condições variáveis torna os sistemas ciberfísicos avançados um fator decisivo no desenvolvimento de aplicativos complexos em vários campos.

Representação holográfica de dados de uma fábrica com braços robóticos em segundo plano

A conexão dos mundos digital e físico

A integração dos sistemas ciberfísicos é a base de seu funcionamento. Eles superam a separação tradicional entre os mundos digital e físico, permitindo um fluxo contínuo de informações e controle. Os sensores registram variáveis físicas, como temperatura, pressão ou posição, e as convertem em dados digitais. Esses dados são transmitidos para unidades de computação centralizadas ou descentralizadas por meio de redes com ou sem fio.

É aqui que as informações são processadas e analisadas, geralmente usando inteligência artificial. O conhecimento adquirido é então usado para intervir diretamente no processo físico por meio de atuadores (p. ex., motores, válvulas).

CPS vs. IoT: qual é a diferença?

  • Sistemas ciberfísicos (CPS): os CPS vão além da interligação pura e da troca de dados. Eles integram profundamente os processos físicos com o nível de controle digital. Um CPS não está apenas conectado em rede, mas também é capaz de reagir de forma autônoma aos dados coletados e controlar e otimizar ativamente os processos físicos.
  • Internet das Coisas (IoT): para coletar e trocar dados, a IoT se concentra principalmente na interligação de objetos e dispositivos do cotidiano. O objetivo é permitir que os "objetos em rede" se comuniquem entre si e forneçam informações. Uma casa inteligente que controla a iluminação e o aquecimento por meio de um aplicativo é um exemplo típico de IoT.

Áreas de aplicação


As áreas de aplicação dos sistemas ciberfísicos são diversas e vão desde a produção industrial até as infraestruturas cotidianas.

Instalação de produção – CPS na Indústria 4.0

CPS na Indústria 4.0 (fábrica inteligente)

Na Indústria 4.0, os CPS são a espinha dorsal da "fábrica inteligente". Aqui, eles permitem a digitalização completa e a interligação dos processos de produção. Máquinas, produtos e sistemas de logística se comunicam entre si, trocam informações de status e controlam-se em grande parte de forma autônoma.

  • Linhas de produção inteligentes: máquinas que se configuram e se adaptam para fabricar diferentes produtos.
  • Manutenção preditiva (Predictive Maintenance): os sensores monitoram a condição dos componentes mecânicos e relatam falhas iminentes em um estágio inicial.
  • Sistemas de transporte autônomo: sistemas de transporte sem motorista que movimentam materiais e produtos em uma fábrica.
Tablet com ícones para controle de Smart Home

Infraestruturas inteligentes (Smart Grids, casa inteligente)

Os CPS contribuem significativamente para a eficiência e a segurança das infraestruturas críticas:

  • Smart Grids (redes elétricas inteligentes): os CPS usam redes inteligentes para controlar e otimizar dinamicamente a geração, o distribuidor e o consumo de energia, por exemplo, integrando energias renováveis.
  • Casa inteligente: embora muitas vezes classificados como IoT, os sistemas de casa inteligente mais complexos que controlam de forma inteligente e adaptável os sistemas de aquecimento, ventilação e segurança, por exemplo, podem ser considerados CPS.

Sistemas autônomos e mobilidade

Os CPS são indispensáveis no campo da mobilidade e da robótica:

  • Veículos autônomos: carros e caminhões autônomos que usam uma variedade de sensores para perceber seus arredores e tomar decisões autônomas para navegar com segurança.
  • Robôs industriais: robôs que não apenas executam tarefas programadas, mas também podem reagir a mudanças em seu ambiente e adaptar seus movimentos em concordância.

E-Health

No setor de saúde, os CPS possibilitam novas formas de atendimento e monitoramento de pacientes:

  • Dispositivos médicos inteligentes: dispositivos que monitoram continuamente os sinais vitais dos pacientes e acionam automaticamente alarmes ou administram medicamentos em caso de desvios.
  • Telemedicina: sistemas que permitem aos médicos monitorar e tratar pacientes remotamente.

Oportunidades e potenciais para a Indústria 4.0

  • Eficiência e produtividade: a automação e a otimização de processos aumentam a utilização de recursos e a produção.
  • Flexibilidade: os CPS permitem uma rápida adaptação às mudanças do mercado e às exigências dos clientes graças aos sistemas dinamicamente reconfiguráveis.
  • Modelos de negócios: produtos e serviços conectados criam espaço para serviços baseados em dados e novas abordagens.
  • Decisões: os dados em tempo real fornecem uma base precisa para a tomada de decisões.
  • Menos intervenção humana: os sistemas autônomos assumem tarefas perigosas ou repetitivas.
  • Robustez: O automonitoramento, a detecção e retificação de falhas aumentam o desempenho seguro.

Conclusão

Os sistemas ciberfísicos são a força motriz por trás da transformação do nosso setor e da nossa sociedade. Eles permitem a conexão perfeita de processos físicos com redes de computadores, criando uma nova geração de sistemas inteligentes, interligados e autônomos que têm o potencial de melhorar fundamentalmente o nosso mundo.

Autor: Phoenix Contact

E-mail:

Entre em contato com nossos especialistas

"Teremos prazer em assessorar você sobre a All Electric Society e o acoplamento setorial."

Outros artigos