Nasza historia

Od powstania firmy w 1923 roku w Essen przeżyliśmy i dokonaliśmy wiele. Poznaj blisko 100-letnią historię firmy Phoenix Contact, ukształtowaną przez innowacyjną technikę, kierowaną przez odpowiedzialnych ludzi.

Pierwsza siedziba firmy Phoenix Contact przy dworcu głównym w Essen

Założenie firmy w Essen

5 maja 1923 r. Hugo Knümann zakłada w Essen przedstawicielstwo handlu produktami przemysłowymi: Phönix Elektrizitätsgesellschaft Hugo Knümann GmbH & Co. KG. Siedziba firmy mieści się na Hollestraße 36 bezpośrednio przy dworcu głównym. Na dwóch wynajętych piętrach mieści się magazyn, dział wysyłek i montaż. Lecz czym handluje Knümann, kupiec i jubiler? Knümann ma dobre wyczucie: środki komunikacji miejskiej są intensywnie wykorzystywane. Bardzo duże jest obciążenie tramwajów i niezbędnej armatury sieci trakcyjnej. Staje się ona pierwszym towarem handlowym firmy Phönix Elektrizitätsgesellschaft.

Zdjęcie pierwszej złączki szynowej

Wynalezienie złączki szynowej

Kilka lat po otwarciu firmy Hugo Knümann poznaje dyrektora Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk, w skrócie RWE. Firma musi pokryć duże zapotrzebowanie na energię elektryczną w rozwijającym się dynamicznie Zagłębiu Ruhry.
Pojawia się pomysł ustawianych w rzędzie na szynie złączek prądowych. Wynalezienie tzw. złączki szynowej ma elementarne miało fundamentalne znaczenie dla branży. Dzięki niej w przypadku niewielkich usterek nie trzeba wymieniać już całego bloku przyłączeniowego, lecz jedynie uszkodzony element. Zapewnia to oszczędność materiałów i czasu.
Produkt jest montowany i sprzedawany w zakładzie w Essen. Korpus zaciskowy jest wykonany z metalu, a obudowa jest ceramiczna. Elementy do produkcji dostarczają poddostawcy. W 1928 roku Hugo Knümann otrzymuje patent na złączkę szynową.

Arkady na dworcu głównym w Essen

Przeprowadzka do Blombergu

W 1939 roku wybucha II wojna światowa. Ze względu na przemysł zbrojeniowy Zagłębie Ruhry jest celem wielu nalotów bombowych. Również siedziba firmy przy dworcu głównym w Essen została zbombardowana 13 marca 1943 r. Hugo Knümann decyduje o ewakuacji firmy. Poprzez krewnych Knümann trafia do oddalonego o 200 km miasteczka Blomberg w Ostwestfalen-Lippe. Firma wznawia działalność w budynku po gospodzie „Bürgerheim”. Na dole mieści się biuro, a na górze montaż i magazyn.
Po zakończeniu wojny pracownicy biurowi wracają do Essen, a montaż i magazyn pozostają w Blombergu.

Hugo Knümann i Josef Eisert

Pierwszy kontakt z rodziną Eisert

Firma rozwija się dobrze i niedługo następuje brzemienne w skutkach spotkanie. Poprzez wspólnego prawnika patentowego Hugo Knümann poznaje inżyniera elektryka Josefa Eiserta. Knümann zatrudnia Eiserta, właściciela wielu patentów na złączki, na stanowisku dyrektora technicznego. W 1949 roku Josef Eisert dołącza do firmy i modyfikuje całą ofertę produktów. Spotkanie to stanowi podwaliny pod dalsze sukcesy firmy.
W 1937 roku Knümann zatrudnia również Ursulę Lampmann do prac biurowych. Jest tak dobra w swojej pracy, że jako zaledwie 23-latka zostaje w 1943 roku prokurentką.
Hugo Knümann umiera w 1953 roku. Po jego śmierci firmą zaczynają kierować Josef Eisert i Ursula Lampmann. Dwa lata później firma zmienia nazwę na Phönix Klemmen.

Historyczne zdjęcie z lotu ptaka Flachsmarkt Blomberg (Phoenix Contact)

Pierwsza hala produkcyjna

Josef Eisert widzi duży potencjał we własnej produkcji. Pierwsza hala produkcyjna powstaje w 1957 roku przy Flachsmarkt w Blombergu. W hali 1 mieści się narzędziownia, produkcja elementów z tworzyw sztucznych, dział tokarek do produkcji śrub, montaż, dział techniczny oraz magazyn.
W 1966 roku również administracja firmy przeprowadza się z powrotem z Essen do Blombergu. Siedziba firmy wzbogaca się o nowo wybudowany czteropiętrowy budynek biurowy.

Zdjęcie siedziby Noelle & Berg, dzisiaj Phoenix Feinbau

Narodziny grupy Phoenix Contact

Elementy tłoczone i gięte do produkcji pochodzą z firmy Noelle & Berg z nieodległego regionu Sauerland. Ta firma z Lüdenscheid, nosząca dziś nazwę Phoenix Feinbau, staje się jako spółka siostrzana wyłącznym dostawcą Phönix Elektrizitätsgesellschaft. Pojawia się wielu dalszych kooperantów – początki grupy Phoenix Contact.
W latach 60-tych do firmy dołączają trzej synowie: Klaus, Jörg i Gerd Eisert. Gdy w 1975 roku umiera Josef Eisert, trzej bracia wraz z Ursulą Lampmann przejmują dowodzenie firmą. Inżynier Klaus zajmuje się sprzedażą i rozwojem produktów, inżynier Jörg jest odpowiedzialny za produkcję, a ekonomista Gerd troszczy się o eksport. Gdy Jörg Eisert ginie w 1979 roku w wypadku komunikacyjnym w drodze do Lüdenscheid, Klaus Eisert zaczyna kierować również produkcją.

Produkty Phoenix Contact

Wkracza elektronika

W latach 70-tych i 80-tych szafa sterownicza staje się coraz bardziej elektroniczna i dlatego asortyment produktów jest rozbudowywany w kierunku elektroniki. Najpierw powstają terminale przyłączeniowe do PCB do szafy sterowniczej, stanowiące odpowiedni element przyłączeniowy do zainstalowanej tam elektroniki. Kolejne są złącza do PCB, przekaźniki, przetworniki, zasilacze i wiele innych produktów elektronicznych. Elektronika staje się jednak coraz bardziej wrażliwa na zakłócenia elektromagnetyczne. Pioruny, operacje łączeniowe lub wyładowania elektrostatyczne mogą zniszczyć całe systemy elektroniczne. Dlatego w 1983 roku w ofercie pojawiają się również ograniczniki przepięć.

Mężczyźni zmieniają szyld: Phönix Klemmen zmienia nazwę na Phoenix Contact

Pierwsze oddziały zagraniczne

W 1981 roku Gerd Eisert tworzy trzy nowe oddziały w Szwecji, Szwajcarii i USA, rozpoczynając w ten sposób budowę międzynarodowej sieci sprzedaży. Ekspansja międzynarodowa znajduje odzwierciedlenie również w nazwie firmy. Phönix Klemmen zmienia nazwę na Phoenix Contact. Międzynarodowa nazwa zapewnia ujednolicenie marki na wszystkich rynkach.
Od tego momentu co roku powstaje kolejny nowy oddział zagraniczny. Dziś Phoenix Contact posiada oddziały w ponad 50 krajach. Ponadto w jedenastu krajach mieszczą się zakłady produkcyjne.

System magistrali obiektowej Interbus

Nowy obszar działalności: automatyka przemysłowa

Od prezentacji systemu magistrali obiektowej Interbus na targach Hannover Messe w 1987 roku firma Phoenix Contact gruntuje swoją pozycję w dziedzinie automatyki przemysłowej. Jest to otwarta sieć do szeregowej transmisji danych od czujników po sterowniki przeznaczona do automatyzacji linii produkcyjnych.
W 1994 roku w Bad Pyrmont powstaje spółka Phoenix Contact Electronics. Nowa spółka zależna specjalizuje się w projektowaniu i produkcji modułów elektronicznych i urządzeń do automatyki przemysłowej.

Zarząd firmy Phoenix Contact 2005

Nowy zarząd firmy

W 2001 roku wspólnicy powołują czterech nowych członków kadry menedżerskiej, którzy w 2005 zostają członkami zarządu firmy. Są to Roland Bent (marketing i rozwój), prof. dr Gunther Olesch (HR, IT i prawo), Frank Stührenberg (sprzedaż) oraz dr Heinz Wesch (technika). Piątym członkiem zarządu jest dr Martin Heubeck, który od 2003 roku odpowiada za finanse.
Gerd Eisert umiera w 2001 roku. Jego brat Klaus pozostaje początkowo jedynym wspólnikiem zarządzającym na czele spółki. W 2015 roku rezygnuje z tej funkcji i poświęca się stworzeniu rady spółki. Stanowisko prezesa zarządu/CEO obejmuje Frank Stührenberg. W 2016 roku rozpoczyna działalność nowo powstała Rada. Jej zadaniem jest doradzanie zarządowi firmy.

Zdjęcie z uroczystości „miliard euro przychodu” w firmie Phoenix Contact

Pierwsze miliardy

Na początku nowego tysiąclecia przychody firmy przekraczają miliard marek. W 2007 roku to samo dzieje się ponownie w euro. Rynki międzynarodowe generują po raz pierwszy ponad połowę przychodów. Phoenix Contact zdobywa pozycję lidera w dziedzinie elektrotechniki i automatyki. Również liczba zatrudnionych zbliża się do imponującego pułapu 10 000.
Na drugi miliard nie trzeba czekać długo. Zaledwie dziesięć lat później, w listopadzie 2017 roku, Roland Bent i Frank Stührenberg ogłaszają przekroczenie dwóch miliardów przychodu – drugi duży krok milowy dla Phoenix Contact.

Zdjęcie z lotu ptaka Phoenix Contact w Nanjing, Chiny

Rozwój grupy

W latach 90-tych firma systematycznie się rozwija. Po zjednoczeniu Niemiec niemiecka sieć dystrybucyjna zostaje rozszerzona na nowe kraje związkowe. W 1994 roku w Blombergu rozpoczyna działalność niezależny instytut badawczy Phoenix Testlab.
Na wszystkich kontynentach powstają kolejne oddziały handlowe. Nowy oddział powstaje również w Chinach w Nanjing. Jest on dzisiaj drugą największą po USA spółką zależną.
Do dnia dzisiejszego do grupy stale dołączają nowe spółki zależne zarówno w Niemczech, jak i za granicą. Aktualnie do grupy Phoenix Contact należy piętnaście firm niemieckich oraz cztery firmy zagraniczne.
Również obszar tzw.. new business rozwija się dynamicznie od 2013 roku. Począwszy od utworzenia spółki zależnej zajmującej się elektromobilnością, do new business należą dziś także spółki zajmujące się drukiem 3D, rozwiązaniami w chmurze itp.

Linia produkcyjna Industry 4.0

Era Industry 4.0

Od roku 2010 firma Phoenix Contact zajmuje się koncepcją Industry 4.0 i Internetem rzeczy (Internet of Things, IoT). Do optymalizacji złożonych procesów produkcyjnych przy użyciu nowych technologii niezbędna jest cyfryzacja produktów i technologii produkcyjnych. Wraz z klientami i partnerami kreujemy rozwiązania przyszłości i umożliwiamy transformację naszego świata na inteligentną produkcję jutra.

Mapa świata do wizualizacji All Electric Society

Początek nowej dekady

Od 2020 roku zajmujemy się intensywnie koncepcją All Electric Society. All Electric Society to wizja będąca odpowiedzią na wielkie wyzwania stojące przed ludzkością, czyli walka ze zmianami klimatycznymi i zapewnienie zrównoważonego rozwoju. Kluczem do realizacji tej wizji jest kompleksowa elektryfikacja, automatyzacja i połączenie wszystkich sektorów przemysłu i infrastruktury. Już dziś firma Phoenix Contact oferuje produkty i rozwiązania, które mogą być wykorzystane do rozwoju w kierunku All Electric Society, umożliwiając przemysłowi i społeczeństwu zbliżenie się do realizacji tej wizji.