新聞總覽

全新版本的 UPS-CONF UPS 軟體

22.09.2015

UPS-CONF 設定與管理軟體、QUINT UPS-IQ 與 TRIO UPS 系列 UPS 系統  

UPS-CONF 協助您方便精確地監控和設定 UPS 系統

免費的 UPS-CONF 軟體協助您方便精確地監控和設定 QUINT UPS-IQ 與 TRIO UPS 系列 UPS 系統。全新 2.2.7.0 版本提供各種增強與改善功能項目。

可針對諸如啟動 UPS 遠端控制或 UPS 和電池間發生通訊錯誤等狀況發出全新的警告訊息。發生電源故障狀況時若必須在受控情形下關閉數台電腦,全新的 COM 觸發模式將十分實用;其中,UPS 的訊號接點會透過 COM 埠啟動關閉工作,亦即無論使用何種 Windows 版本皆無需任何永久資料纜線連接。DC UPS 設備自 06 修訂版開始支援 5、10、20 和 40 A,因此現可依交錯順序關閉負載。UPS 執行電源故障緩充實會啟動兩個獨立計時器,而先前定義的用戶在設定時間過後可藉此終止使用電池供電。軟體會自動偵測連接的大功率存儲,例如 12 Ah 鉛電池組。系統會以圖形方式顯示所有運作參數,並在前臺顯示重要資訊。


菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155