Wilhelmshaven'de atıksu arıtma tesisi: güvenilir kablosuz haberleşme

Phoenix Contact'ın kablosuz çözümleriyle Wilhelmshaven'deki merkezi atıksu arıtma tesisinde modernizasyon.

Kanalizasyon  

Phoenix Contact'ın Bluetooth kablosuz sistemleriyle Wilhelmshaven'deki atıksu arıtma tesisinde modernizasyon.

“Technische Betriebe Wilhelmshaven” (TBW) atıksu yönetim hizmeti Wilhelmshaven ve Schortens şehirlerinde drenaj ve atıksu arıtma işlerinden sorumludur. 520 kilometrelik yeraltı kanal sistemi, atıksuyu basınçlı borularla merkezi arıtma tesisine yönlendiren iki primer ve 65 yardımcı pompa istasyonu işletmektedir. TBW kent drenaj sistemi her gün yaklaşık 20,000 metreküp suyu işlemektedir.

TBW sistemlerini sürekli optimize etmektedir. Atıksu arıtma tesisinin modernizasyonunun bir parçası olarak dört arıtıcı, çakıl kanalı, pompa istasyonları ve dijesyon kuleleri Phoenix Contact'ın kablosuz çözümüyle donatılarak sinyallerin kontrol merkezine uygun maliyetle aktarılması sağlanmıştır.

Çözüm

Bluetooth PROFIBUS set  

Phoenix Contact Bluetooth PROFIBUS ile veri iletimi

Nicelik ölçümünün kontrol sistemine entegrasyonu

Approximately 300 meters away from the primary pumping station, on the other side of the Ems-Jade canal, quantity measurements are taken in the pressure pipeline. Analog ölçüm sinyali primer pompa istasyonundaki PLC'ye kabloyla bağlanamamasının nedeni Ems-Jade kanalının altından geçmenin çok zor olmasıdır.

Atıksu arıtma tesisinin otomasyonu ve pompa istasyonlarından sorumlu Frank Jakobs'un yorumu şöyledir: “Bu soruna çözüm ararken Phoenix Contact'ın kablosuz teknolojisini keşfettim.” Sensör sinyalini doğrudan primer pompa istasyonundaki PROFIBUS sistemine entegre eden iki Bluetooth dönüştürücü kabloların yerine kullanılmaktadır. Frank Jacobs: "Bu son derece ekonomik bir çözüm oldu.

Raking ve kum kapanı sistemi  

Tanımlanan dolum seviyesine ulaşıldığında kablosuz modüller bir sinyal üretir

Seviye aşıldığında anında bildirim

Büyük katı maddeler atıksudan raking ve kum kapanında ayıklanır. Kum ve çakıl gibi katı maddeler havalandırmalı kum kapanının zemininde birikir. Sonra pompalanarak çakıl yıkama sistemine taşınırlar. Pompa önceden kimsenin farketmediği taşmaların olduğu şaftta yer alır.

Wireless-MUX sistemi sayesinde bu problem geçmişte kalmıştır; eğer pompa şaftındaki su belirli bir seviyenin üzerine çıkarsa kablosuz modüller kum kapanındaki tüm pompaları kapatan bir sinyal üretir.

Su seviyesi düştüğünde dolum sensörlü bir değerlendirme ünitesi pompaları tekrar çalıştırır. Kablosuz-MUX sistemi kesintisiz yıllar boyu çalışmaktadır. “Olumlu tecrübemize dayanarak Phoenix Contact'ın kablosuz sistemlerini diğer alanlarda da kullanıyoruz” şeklinde bildirmektedir Frank Jakobs.

Veri toplama ve iletimi için merkezi kablosuz istasyonu  

Kazıyıcılar arasındaki merkezi kablosuz istasyon fabrika binasındaki PROFIBUS master'a bağlıdır

Kayar kontakların uygun maliyetli alternatifi

Endüstriyel kablosuz teknolojisinin diğer bir uygulama alanı ikincil arındırmadır, dört arındırıcının her birinde Hach-Lange marka bir proses probu optik bir proses ile çamur seviyesini ölçer. Problar arındırıcıların etrafında dönen kazıyıcı köprülerde yer alır. Ölçülen değerler ilgili kontrolöre aktarılır ve fabrika binasında PROFIBUS üzerinden kontrol odasına iletilir.

Kayar kontaklar gibi klasik iletim ortamıyla yapılan iletim yoğun bakım gerektirdiği ve hatalara açık olduğu için bu uygulama için kablosuz bir çözüm seçildi.

Dört kazıyıcı köprüye bir Bluetooth dönüştürücü monte edildi ve ilgili PROFIBUS kontrolöre bağlandı. Sonra problar veriyi Bluetooth ile kazıyıcılar arasındaki merkez istasyona gönderir, bu istasyon da fabrika binasındaki PROFIBUS master'a bir FO dönüştürücü üzerinden bağlıdır.

Özet

Frank Jakobs  

Frank Jakobs, TBW'de sistem otomasyonu sorumlusu

Frank Jakobs: “Phoenix Contact'ın kablosuz çözümlerini kullanarak sayısız zorluğu aştık ve ciddi maliyet tasarrufu sağladık”.

“Buna dayanarak kablosuz çözüm atıksu arıtma tesisinin her alanında kablolu ağın bir alternatifi olmaya devam edecektir.”

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat