Yüksek Güçlü Şarj - Yarının şarj istasyonu

HPC şarj istasyonlu otoyol servis alanı

Elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonları

Yüksek Güçlü Şarj ile elektrikli şarj istasyonlarında uzun zaman alan şarj süreçleri geçmişte kaldı. Sonuç günlük kullanıma uygun elektromobilitedir.

Geri Teknolojiler

Kategori

  • Teknoloji
    Yüksek Güçlü Şarj teknolojisi

    Phoenix Contact'ın akıllı HPC teknolojisi emniyet veya yönetilebilirlikten ödün vermeksizin, 500 A'a kadar şarj akımlarını mümkün kılan aktif bir soğutma sistemine dayanmaktadır.

  • Uygulama alanları
    HPC şarj teknolojisi uygulama alanları

    Phoenix Contact'ın HPC sistemi elektrikli araç sürücülerinin zamanının az olduğu özellikle otoyollarda ve büyük trafik kavşaklarında olduğu yerde kullanılabilir.

Yüksek Güçlü Şarj Phoenix Contact tarafından geliştirilen ve elektrikli araçlar için şarj istasyonlarına kurulan bir şarj teknolojisidir. Bu teknoloji ile elektrikli araç pilleri sadece üç ila beş dakika içerisinde 100 kilometre mesafe için şarj edilebilir. Phoenix Contact'ın Yüksek Güçlü Şarj teknolojisi, elektromobilitenin geleceği için bir kilometre taşı oluşturur ve elektrikli araçların günlük kullanıma uygun şekilde şarj edilmesini sağlar. Elektrikli araçların 500 amperlik bir servis alanında şarj edilmesi fikri oldukça yaygın hale gelecektir.

Uzun mesafeler, son derece kısa şarj süreleri - Yüksek Güçlü Şarj istasyonları

Kısa şarj süreleri için Yüksek Güç Şarj konnektörleri  

Yüksek Güçlü Şarj, elektrikli araçlar için son derece kısa şarj süreleri sağlar

İle Yüksek Güçlü Şarj Elektrikli araçların büyük mesafeler için şarj edilme süresi standart bir dizel veya benzinli aracın deposunun dolum hızıyla karşılaştırılabilir hale gelecektir. Bu gelişmiş şarj teknolojisi, kısa bir kahve molası sırasında elektrikli otomobil pillerini 500.000 watt (yarım megawatt) şarj gücüyle şarj etmeyi mümkün kılar. Yüksek Güçlü Şarj istasyonları Ayrıca CCS standardına uygundur yani en son teknolojiyi desteklemeyen elektrikli araçlarla geriye dönük uyumludurlar. Birleşik Şarj Sistemi (CCS) zaten Avrupa ve Amerika için şarj standardı olmuştur.

Yeni nesil elektrik şarj istasyonları: Hızlı kurulum ve üst düzey işletim

Şarj altyapısını planlayan ve yarının elektrikli araç şarj istasyonlarını üretenler, kurulumu ve montajı hızlı olan teknolojiye özel önem vermektedir. Yüksek Güçlü Şarj geliştirme aşamasının başlangıcında Phoenix Contact, mümkün olan en hızlı kurulum sürelerini elde etmeye büyük önem verdi. Bu amaçla diğer yenilikler arasında, şarj kablosunun şarj istasyonuna kolayca monte edilmesini sağlayan özel bir kablo geçişi geliştirilmiştir. Bu nedenle, bir Yüksek Güç Şarj istasyonunun kurulum süresi pratik olarak geleneksel elektrik şarj istasyonlarınınkiyle aynıdır.

Montajı ve bakımı kolay elektrik şarj istasyonları  

Yüksek Güçlü Şarj sisteminin montajı ve bakımı oldukça kolaydır

Teknoloji kurulumda olduğu kadar işletmede de kullanıcı dostudur. Konvansiyonel şarj istasyonlarının aksine Yüksek Güçlü Şarj istasyonları, araç konnektörü ve şarj kablosunun yüksek şarj akımlarından dolayı aşırı ısınmamasını sağlamak için akıllı sıvı soğutması ile donatılmıştır. Soğutucu olarak su ve glikolun çevre açısından sağlıklı bir karışımının kullanılması sayesinde soğutma devresinin bakımı göreceli olarak basittir. Yağ soğutmalı yoğun bakım gerektiren kapalı sistemlerin aksine, araç konnektörlerimiz için gerekli olan yarı açık sistemin bakımı kolaydır.

Kamusal elektrik şarj istasyonlarındaki şarj kabloları büyük mekanik zorlanmalara maruz kalır. Burada en çok eşleşme yüzü etkilenir. Phoenix Contact'ın Yüksek Güç Şarj konnektörü bu nedenle, eşleşen yüz çerçevesi ve güç kontakları hızla değiştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu, onarımı kolay ve hızlı hale getirir, şarj istasyonlarının duruş sürelerini en aza indirir ve tüm şarj kablosunun maliyetli şekilde değiştirilme gereğini ortadan kaldırır.

Gerçek zamanlı analiz veri iletimi sağlayan akıllı araç konnektörü

Araç konnektörünün iç kısmına daha da fazla akıllı teknoloji monte edilmiştir: entegre sensör teknolojisi, Yüksek Güç Şarj konnektörü, tüketimi ve aşınmasının genel durumu ve daha fazla analiz verileri hakkında bilgi sağlar. Tüm bu bilgiler araç konnektöründe saklanır ve aynı zamanda operatöre gerçek zamanlı olarak iletilir. En üst düzey güvenliği sağlamak için, sistem ayrıca aşırı ısınma ve olası herhangi bir soğutucu sızıntısı için sürekli olarak izlenir. Doğal olarak Yüksek Güçlü Şarj kablosu CE sertifikalıdır ve ilgili standartları karşılar. Bu nedenle, kablo tarafında şarj istasyonunun onaylanmasını engelleyecek hiçbir şey yoktur.

Ayrıntılı Yüksek Güçlü Şarj araç konnektörü

Yüksek Güçlü Şarj araç konektörünün yukarıda listelenen özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Daha fazla bilgi edinmek için etkin noktaları tıklamanız yeterlidir.

 
Yüksek Güçlü Şarj araç konnektörünün iç görünümü

Yüksek Güçlü Şarj sistemi bileşenleri, soğutma sistemi ve teknik veriler hakkında daha fazla bilgi teknoloji bölümümüzde mevcuttur.

Kombine Şarj Sisteminden (CCS) Yüksek Güçlü Şarja

Akıllı sensör teknolojisine sahip hızlı şarj konnektörü  

Mühendislerimiz araç konnektörünü geliştirirken birçok zorluğu aşmıştır

Yüksek Güçlü Şarj, teknolojiyi ilerletmek için otomobil endüstrisi ile işbirliği içinde Phoenix Contact tarafından geliştirilmiş bir standart olan Kombine Şarj Sistemine - (CCS) dayanmaktadır. Hızlı şarjlı araç konnektörünün geliştirilmesinde karşılaşılan en büyük zorluklardan biri, hem şarj kablosunun kesitinin nasıl tasarlanacağı, hem de araç konnektörünün boyut ve ağırlığının mümkün olduğu kadar pratik olacak şekilde tasarlanmasıdır. Bu sorun sadece akıllı ve verimli bir soğutma sistemi geliştirmenin yanı sıra dikkatle düşünülmüş bir kablo tasarlayarak üstesinden gelinebilir.

Ayrıca konnektörler gümüş kaplı kontaklar ve mükemmel ısı iletkenliği sayesinde bir soğutucu olarak da görev yapan bir kontak taşıyıcı ile donatılmıştır. Sonuç olarak aynı zamanda çok yüksek stabilite ve olağanüstü soğutma performansı elde edilir.

Phoenix Contact - Standartların oluşturulmasının ardındaki itici güç ve elektromobilite ağlarının kurucu üyesi

Phoenix Contact, elektromobilite ve hızlı elektrikli şarj alanında sadece ürünler ve yeni teknolojilerle değil, aynı zamanda elektromobilite standartlarının oluşturulmasına dahil olmasıyla da lider pazar oyuncuları arasında yer almıştır. Önde gelen Alman otomobil üreticileri ve TÜV Süd sertifikasyon kuruluşuyla birlikte Phoenix Contact, elektrikli araçların hızlı şarj edilmesini destekleyen CharIN (Şarj Arayüzü Girişimi) kuruluşunun kurucu üyelerinden biridir. CharIN'in amacı elektrikli araçlar için birleşik Şarj Sistemini (CCS) global standart olarak tesis etmektir.

Phoenix Contact, aynı zamanda, Genel Müdür Roland Bent tarafından kurulan Alman Ulusal Mobilite (NPM) Ulusal Platformu'nda da temsil edilmektedir. Bu platformda kendisi yönetmelik, standardizasyon, belgelendirme ve onaylamaya odaklanan Çalışma Grubu 6'nın (AG 6) Başkanı'dır. Bundan önce, öncül kuruluş olan Alman Ulusal Elektromobilite Platformu (NPE) bünyesinde Çalışma Grubu 4 (AG 4) Başkan Yardımcısıydı. Bu rolde elektromobilite alanında uluslararası standartları ve düzenlemeleri şekillendirmede etkili olmuştur. Yeni NPM Çalışma Grubunda bu etkinlikleri sürdürecek ve geliştirecektir.

Günümüz ve gelecekte elektromobilite

Elektromobilite günlük kullanıma uygundur  

Wave Trophy elektromobilitenin günlük kullanım için uygun olduğunu kanıtlamıştır

Elektromobilite sadece ulusal olarak değil, dünya çapında giderek önem kazanmaktadır. Ayrıca, elektromobilite, bugün bildiğimiz kadarıyla, mobilitenin çevresel olarak sağlam ve sürdürülebilir geleceğidir. Bu hedefe ulaşmak için otomotiv ve elektrik sektörlerinde birçok yeni yaklaşım ve yenilikçi teknolojiye ihtiyaç vardır. Bu nedenle, Alman Federal Hükümeti ve endüstrisinin hedefi Almanya'yı dünya çapında pazar lideri kılmak ve küresel bir kıyaslama oluşturmak için mobilitenin sürdüğü deniz değişimini aktif olarak şekillendirmektir.

Phoenix Contact'ın Yüksek Güçlü Şarj teknolojisi ile, batarya ile çalışan araçların günlük kullanıma uygun hale getirilmesine yönelik başarılı bir adım daha atılmıştır. Elektrikli araçları hızlı şarj etme özelliği elektromobilitenin geleceğini şekillendirecektir, çünkü geleneksel benzinli veya dizel araç depolarının doldurulması kadar pratik ve hızlı hale gelirse tüketiciler tarafından kalıcı olarak kabul edilecektir. Elektrikli araçlar için şarj istasyonları şu anda AB ve Almanya Federal Hükümeti tarafından Yüksek Güçlü Şarj istasyonlarının inşası dahil olmak üzere yoğun bir şekilde desteklenmektedir.

Elektrikli otomobiller için elektromobilite ve şarj istasyonları, gelecekte yenilikçi fikirler, teknolojiler ve ürünler ile başarılı şekilde yönetilmesi gereken birçok zorlukla karşılaşacaktır. Phoenix Contact bu yolda Alman Federal Hükümeti, otomotiv endüstrisinin temsilcileri, altyapı operatörlerini ve diğer ortaklar ile birlikte yürüyecek ve elektriksel mobilitenin geleceğini şekillendirmede aktif rol oynayacaktır.

Phoenix Contact, elektromobilitenin dünyanın en büyük elektrikli araç rallisi olan Wave Trophy'de başarılı şekilde yer alarak pek çok kez günlük kullanım için uygun olduğunu kanıtlamıştır.

Kişiselleştirilmiş Yüksek Güçlü Şarj Çözümünüz

Yüksek Güçlü Şarj teknolojimizle ilgilenen hızlı şarj istasyonu üreticisi veya şarj istasyonu planlayıcısı mısınız?

Yüksek Güçlü Şarj Sistemimiz, modüler tasarımı sayesinde birçok uygulamada kullanılabilir - yani şarj altyapınızı ülke çapında geliştirmenin önünde hiçbir engel yoktur.

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız ve bireysel Yüksek Güçlü Şarj çözümünüz için uygulamanıza özel olarak hazırlanmış doğru bileşenleri bir araya getireceğiz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

Beklenenden hızlı

Elektrikli arabanın saatlerce şarj edildiğini mi düşünüyorsunuz? HPC sayesinde bu artık geçmişte kaldı.


Yüksek Güçlü Şarj nasıl çalışır?

Yüksek Güçlü Şarj araç konnektöründeki teknolojinin nasıl çalıştığını öğrenin.

Elektromobilite topluluğumuz

E-Mobilite ve hızlı şarj istasyonları hakkında her zaman en güncel bilgileri alın

LinkedInde PxC
Bizi LinkedIn'den takip edin

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat