FAQ

Här kan du få svar det vanligaste frågorna. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss. Telefonnummer hittar du under Kontakt.

PC WORX

FAQ: Which ethernet ports have to be mapped if pc worx should communicate through a firewall?

Svar: PC WORX always needs the following ethernet ports:

  • TCP 1962 for the DDI
  • TCP 20547 for OPC communication, Online-Mode, .. when using ILC 3xx
  • TCP 41100 for OPC communication, Online-Mode, .. when using ILC 1xx

If needed:

  • ICMP for the "Ping" (ICMP Echo) when displaying the topology
  • UDP 7 for Echo for OPC Server communications
  • TCP 20 or 21 For FTP
  • TCP 21 for FTP used when updating the firmware
  • TCP 80 for HTTP when using WebVisit
  • UDP 161 for SNMP when displaying the topology
  • UDP 4242 for Time Server when using the FB IP_Time
  • OPC UA 4840

 

FAQ: Det tar lång tid att kompilera projektet i PC WORX, varför?

Svar: The problem has a software reason.

The "slow" PC have install another virus scanner tool as the "fast" one, or have another settings.
The problem is that during the compile the prozess are create a lot of files and at the end of the compiling they where all deleted from PC WORX. If you have a virus scanner with a "real time scanning" option every file where checked during the compiling and PC WORX must waiting for each scan. This could take some minutes (I remember a customer with a big project which take 25 minutes).

To solve this behavior you have three possibilities:

  1. You must deactivate the real time scan
  2. Define the project folder in the software as exception for the real time scan
  3. Create a exception rule for all files with the *.cic , *.dip , *.dit endings.
Tillbaka till ovan

VISU+

FAQ: Kan man läsa ut en enskild bit från en Word?
Svar: Ja, genom att skriva Variabelnamn.X vid länkningen till objekt

Tillbaka till ovan

Operatörspaneler

FAQ: Vad är det för lösenord på Phoenix operatörspaneler?
Svar: Vid leverans är det "+-+-"

FAQ: Kan skärmen vridas 90 grader för att ställas på högkant.
Svar: Ja, genom att ändra i de generella inställningarna på skärmen.

Tillbaka till ovan

Ethernet

FAQ: Vad är det för default lösenord i webgränssnittet på managedswitcharna från Phoenix?
Svar: Vid leverans är det "private"

Tillbaka till ovan

Säkerhet

FAQ: Uppfyller Phoenix Contact´s säkerhetsreläer de nya standarderna ISO 13849, IEC 61508 resp. IEC 62061?
Svar: Ja, du kan kontrollera vilken SIL resp. PL nivå genom att gå in på "katalogen på nätet" och välja "technical data"

FAQ: Kan man översätta de gamla EN 954-1 kategorierna direkt till en korresponderade PL-nivå?
Svar: Nej man måste göra en ny utvärdering för att hitta rätt PLr

FAQ: Kostar mjukvaran något till TRISAFE?
Svar: Nej den kan kostnadsfritt laddas ner på download center med art. nr 2986164

FAQ: Vilken typ av kabel används för att programmera TRISAFE?
Svar: En vanlig USB till mini USB kabel

FAQ: Kan man koppla in en TRISAFE till Profibus?
Svar: Ja om du använder gatewayen EM-PB-GATEWAT-IFS (2297620)

FAQ: Vilka data får man fram med gatewayen?
Svar: Statusen på alla in och utgångar

FAQ: Kan man använda TRISAFE endast för säkerhetsprodukter?
Svar: Nej du kan även använda den för enklare typer av PLC-program

FAQ: Hur många nödstopp, ridåer etc. kan man ansluta till TRISAFE?
Svar: TRISAFE har i grundutförande 20 st säkra ingångar, skall fler givare anslutas kan man använda expansioner.

FAQ: Kan man övervaka nödstopp för kortslutning med TRISAFE?
Svar: Ja, man använder T0 resp T1 utgångarna för detta ändamål

Tillbaka till ovan