Översikt nyheter

Underhållsfri belysning av torn i vindkraftanläggningar

2016-05-30

Kopplingsenhetskombination tornbelysning  

Komplett system för tornbelysning i vindkraftsanläggningar

För att säkerställa personalens säkerhet i vindkraftverk behöver tornen ha en god belysning.

Phoenix Contact erbjuder ett tornbelysningssystem med underhållsfria LED-lampor. LED-lamporna försörjs via en central avbrottsfri strömförsörjning (UPS) som sitter i tornets fot. Säkerhetsteknikern kan kontrollera UPS och batterier redan innan han går upp. De kraftfulla LED-modulerna motsvarar den relevanta standarden EN 50308. De ger en god ljusstyrka till och med vid låga temperaturer. På grundd av en livslängd på 50 000 timmar behöver lamporna i regel inte bytas ut. Lamporna fungerar även som nödbelysning baserat på LED-teknikens låga strömförbrukning. Om strömmen bortfaller fortsätter lamporna att försörjas via ett centralt batteri. 50 procent av lyskraften bibehålls. I vindkraftanläggningen finns det fortfarande tillräckligt med ljus så att serviceteknikern kan gå ner säkert.