Översikt nyheter

Från den klassiska automationen till digitalisering av byggnadsteknik

2017-02-23

IoT-baserat Ecosystem Emalytics  

IoT-baserat Ecosystem Emalytics

Genom digitaliseringen går automationens omvälvande förändring inte längre att stoppa. Industri 4.0 och Internet of Things visar detta i praktiken.

Standardiserade protokoll och byggnadsteknikens gränssnitt blir mer och mer kostnadsdrivande för branschen. En IP-baserad kommunikation i framtiden förefaller inte vara långt borta. Därför utvecklar Phoenix Contact det IoT-baserade Ecosystem Emalytics för fastighetsautomation, som förenar byggnadsstyrteknik med energiövervakning och Business Intelligence-tjänster i en lösning. Moderna IP-kompatibla Smart Devices, precis som enheter, givare och ställdon i den konventionella byggnadstekniken integreras direkt i IoT-övervakningsnivån. Data står till förfogande som informationsobjekt oberoende av källan för att optimera era processer för byggnadsteknik. Med Ecosystem realiseras individuellt tillskurna projekt för behovsstyrda fastighetsinfrastruktur-applikationer (HKL) via en aktiv energiövervakning till integreringen av intelligenta E-Mobility-koncept för laddning och lagring. Utbudet rundas av genom den kompletta produktportföljen och Phoenix Contacts modulära kombination av omkopplingar.