Назад к обзору

Автоматизация зданий

Описание Язык
Скачать референс [PDF, 1,03 MB]
Автоматизация приточно - вытяжной системы вентиляции многофункционального торгового центра «Новый» в г. Иркутск. Интегратор: ООО «Сибинжстрой». Компания, специализирующаяся на проектировании, монтаже, наладке и техническом обслуживании современных инженерных систем и коммуникаций. Заказчик: ООО «КапиталИнвестСтрой». Компания ведет строительство торгово-развлекательного комплекса в г. Иркутск. Проект: Целью проекта является система автоматизации приточно-вытяжной вентиляции торгово- развлекательного комплекса, 1-я очередь, предназначенная для управления в автоматическом режиме операциями и процессами в приточных, приточно-вытяжных и вытяжных системах вентиляции здания. Общее количество установок приточно-вытяжной вентиляции 149 шт.
русский
Скачать референс [PDF, 0,48 MB]
Заказчик: ОАО «Фортум». Генеральный подрядчик: ООО "Няганская промышленно-строительная компания". Изготовитель: ООО «Эксперт-Автоматика». Автоматизированная система управления приточно-вытяжной вентиляцией в ОАО «Фортум» г. Нягань успешно введена в эксплуатацию в 2015 году. Главными преимуществами внедрения компонентов и устройств производства компании Phoenix Contact стали: повышение надежности системы управления за счет применения источников питания и ИБП с высоким показателем наработки на отказ и качественных клеммных соединений, а так же удобства эксплуатации при использовании клемм с технологией Push-In и современной стойкой к внешним воздействиям маркировки.
русский
Скачать референс [PDF, 2,87 MB]
Диспетчеризация инженерного оборудования ГУЗ «Перинатальный центр» г. Хабаровск, 2008 г. Заказчик: «ГУЗ Перинатальный центр» г. Хабаровск Системный интегратор: ООО «Континент-Тау» Система диспетчеризации инженерного оборудования ГУЗ «Перинатальный центр» обеспечивает контроль работы кондиционеров, приточных и вытяжных установок; контроль засорения фильтров и перегрева электронагревателей в воздуховодах системы вентиляции; управление кондиционерами, вытяжными и приточными установками; управление воздушными заслонками системы вентиляции; вывод графической информации на мнемосхемы ПК; вывод аварийных сообщений на ПК и принтер; архивирование аварийных сообщений; формирование ежедневных отчетов; звуковое и световое оповещение.
русский
Скачать референс [PDF, 0,56 MB]
Диспетчеризация инженерного обеспечения здания Краевого суда г. Хабаровск, 2008 г. Заказчик: Краевой суд г. Хабаровск Системный интегратор: ООО «Континент-Тау» Система диспетчеризации здания Краевого суда обеспечивает оперативный контроль состояния приточных и вытяжных установок; дистанционное управление приточными и вытяжными установками; оперативный контроль давления и температуры в системе отопления на тепловом пункте; контроль и управления пожарными затворами на водомерном узле; контроль состояний огнезадерживающих клапанов на приточных и вытяжных установках; контроль замерзания калориферов на приточных установках; контроль питания в распределительных щитах ЩВ; генерация аварийных сообщений от объектов диспетчеризации, сопровождающихся звуковой сигнализацией; формирование журналов об авариях и событиях объектов диспетчеризации; архивирование сообщений для их последующего анализа.
русский

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48