К архивным публикациям СМИ

Источники питания UNO POWER

12.10.2015

Компактные и неприхотливые, однофазные источники питания UNO POWER работают как в широком диапазоне температур от -25 до +70 °С, так и в широком диапазоне входных напряжений от 85 до 264 В переменного тока, а КПД достигает 94 %.

Высокая надежность и высокая помехоустойчивость гарантируют стабильную работу в тяжелых промышленных условиях.

Линейка бюджетных источников питания UNO POWER состоит из 17 моделей мощностью от 30 до 240 Вт и выходным напряжением 12, 24 или 48 В. Также в номенклатуре есть ИБП со встроенным аккумулятором и диодный модуль для параллельной работы в режиме резервирования.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.