К архивным публикациям СМИ

Клеммы c индикатором тока и зажимом push-in

14.07.2017

Клемма с индикатором тока и зажимом push-in  

Точное определение рабочего состояния при помощи клемм c индикатором тока

В процессе эксплуатации неисправности или обрывы кабеля точно определяются при помощи новых клемм с индикатором тока PTTB 2,5-ILA 100 компании Phoenix Contact.

Падение напряжения анализируется диодом Зенера, расположенным в области запирания, и отображается светодиодным индикатором. Правильно определить расположение компонентов и исключить ошибки при подключении можно при помощи распечатка электрической схемы. Клеммы с индикатором тока и зажимом push-in отличаются не только системными характеристиками серии CLIPLINE complete, но также простым способом монтажа проводов с кабельными наконечниками или жестких проводов без использования инструмента. Компактная конструкция позволяет экономить пространство. Маркировка всех клемм гарантирует хорошую наглядность. Также можно приобрести двухъярусные клеммы PTTB 2,5-2BE аналогичной формы для впаивания элементов.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.