К архивным публикациям СМИ

Новые гибридные разъёмы M23 для передачи сигналов, данных и силы

21.04.2014

Компания Phoenix Contact представляет новый гибридный разъём, который надежно передает сигналы, данные и силу.

Компактный коннектор M23 может проводить токи до 30 А и напряжения до 850 В постоянного тока или 630 В переменного тока.

Разъём имеет PE-контакт в центре, а также  четыре силовых  и четыре сигнальных контакта. Четыре дополнительных контакта предназначены для безопасной передачи данных по проводам категории CAT5 и могут быть заменены по мере необходимости на четыре сигнальных контакта. Это означает, что до восьми сигнальных контактов доступны в случае необходимости. Разъёмы обладают степенью пылевлагозащиты IP 65/67 и предназначены для использования в температурном диапазоне от -40 до +125 ° С. Доступны как прямые, так и угловые версии коннекторов.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.