К архивным публикациям СМИ

Модуль расширения для устройств с поддержкой IFS

07.04.2016

Цифровой модуль расширения  

Модуль расширения с дополнительными цифровыми входами/выходами

Новый цифровой модуль расширения EM-D-8/4-24DC-IFS обеспечивает возможность обработки нескольких полевых сигналов в сложных системах при помощи системы Interface(IFS) за счет добавления дополнительных входов и выходов.

Устройство оснащено восемью цифровыми входами и четырьмя цифровыми выходами. Для связи с устройствами с поддержкой IFS, напр., гибридными пускателями двигателя и системами управления двигателем, в шину в качестве ведомого устройства с соответствующим шлюзом встраивается модуль расширения. Это осуществляется быстро и просто при помощи шинного соединителя для установки на несущую рейку. Для настройки параметров устройства используется программа для ПК IFS-CONF. Помимо распределения технологических данных данное ПО также выводит данные о состоянии входов и выходов.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.