К архивным публикациям СМИ

Новые коммутаторы для приложений PROFINET

28.11.2017

Новые модели PROFINET серии коммутаторов 2200/2300  

Идеальное решение для построения сетей PROFINET: новые коммутаторы моделей 2200 PN и 2300 PN

Благодаря новым функциям PROFINET и моделям серии Factory Line Switch 2000 компания Phoenix Contact расширяет ассортимент управляемых коммутаторов для автоматизированных приложений PROFINET.

После обновления микропрограммного обеспечения коммутаторы моделей 2200 и 2300 поддерживают функции устройства PROFINET и PROFINET Conformance Class B. Таким образом устройства можно интегрировать непосредственно в систему инжиниринга (PC Worx или портал TIA) в качестве компонентов PROFINET и выполнять настройку и диагностику при помощи контроллера. Кроме того, в моделях 2200 PN и 2300 PN возможна быстрая диагностика неисправностей или обрывов соединений с контроллером непосредственно на коммутаторе благодаря специальным светодиодным статусным индикаторам. Также пользователю не нужно предварительно настраивать конфигурацию перед использованием в сетях PROFINET, так как устройства уже поставляются в режиме PROFINET.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.