К архивным публикациям СМИ

Источник питания, стойкий к повышенному напряжению в сети

28.05.2015

Специальная версия STEP POWER имеет расширенный входной диапазон 85…305 V АС.

Специальная версия STEP POWER имеет расширенный входной диапазон 85…305 V АС.

Это позволяет новому источнику питания STEP-PS/277AC/24DC/3.5 (арт. 2904945) уверенно работать в нестабильных сетях, где возможны как провалы, так и всплески напряжения, до 30% превышающие номинальное значение.

Выходное напряжение данной модели регулируется в пределах 22,5 ... 25 В, а номинальная мощность составляет 84 Вт (3,5 А).

При высоте 90 мм и глубине 61 мм источники питания серии STEP POWER могут легко монтироваться в модульных электрощитах. Кроме того, низкий уровень излучаемых электромагнитных помех допускает их установку не только в промышленных зонах, но и в бытовых.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.