К архивным публикациям СМИ

Тестирование PLC logic показывает впечатляющие результаты

15.12.2015

Тестовый комплект PLC logic  

Система PLC logic показала отличный результат в ходе тестирования

Электротехнический журнал, принадлежащий Vogel Business Media GmbH, не так давно провел тестирование программируемой системы логических реле PLC logic.

Система подходит для выполнения небольших задач в области автоматизации и впервые объединяет уровни логики, интерфейса и полевого соединения в одном решении. Всего тестировании изделия приняли участие 89 читателей, которые поделились практическим опытом выполнения задач по управлению в онлайн-анкетах. Для этого они получили тестовый комплект, включающий в себя логический модуль, восемь релейных модулей, штекерный блок питания и USB-накопитель с программой Logic+, а также необходимую документацию. В целом результаты тестирования оказались положительными: девять из десяти тестирующих считают систему пригодной для применения в сетях автоматизации зданий и системах управления установками. Отзывы, полученные в ходе тестирования, будут учтены в дальнейших разработках.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.