К архивным публикациям СМИ

Универсальные биполярные реле

17.03.2016

Универсальное реле  

Универсальные промышленные биполярные реле

Ассортимент систем промышленных реле Phoenix Contact теперь дополнен новыми биполярными реле.

Помимо прочего, они подходят для систем с отрицательной логикой переключения. Кроме того, они отличаются универсальностью применения и совместимы с релейными блоками серии RIFLINE complete и стандартной линейки PR. Отдельные реле поставляются в исполнениях с двумя или четырьмя переключающими контактами. Они различаются по таким параметрам, как входное напряжение, предельный ток и температура окружающей среды, и позволяют экономить средства за счет отсутствия необходимости в монтаже индикаторов и входных схем. В качестве контактного материала используется серебряно-никелевый сплав, который наряду с устойчивостью к выгоранию имеет низкую склонность к свариванию. Благодаря механической индикации коммутационного положения пользователь может быстро фиксировать состояния коммутации. Для расширения функций за счет светодиодных индикаторов или входных схем в ассортименте штекерные модули.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.