К архивным публикациям СМИ

Бюджетный источник питания 24 В / 60 Вт испытан при температуре -40 °С

07.07.2016

В процессе испытаний UNO-PS/1AC/24DC/60W (арт.2902992) после охлаждения в выключенном состоянии в течение 24 часов при температуре -40 °С успешно запустился.

Данный источник питания с выходным напряжением 24 В и мощностью 60 Вт – одна из самых ходовых моделей на рынке. Он имеет габариты 35 х 90 х 84 мм и КПД более 90 %. Его выходные цепи защищены от короткого замыкания, а низкий уровень помех позволяет применять его не только в промышленных условиях, но также в бытовых и офисных помещениях, например, в системах автоматизации зданий.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.