К архивным публикациям СМИ

Розетки для электрошкафа для применения по всему миру

14.11.2017

Розетка EO для электрошкафа  

Розетки для электрошкафа для применения по всему миру

В ассортименте Phoenix Contact появились розетки серии EO под штекеры различной геометрии.

Более 150 вариантов этих розеток делают серию отличным выбором для применения в сборке электрошкафов и установок по всему миру. Такие дополнительные функции, как световые индикаторы, переключатели, предохранители и защитные выключатели, расширяют возможности их применения. Розетки предлагаются в сером и зеленом цветах и в исполнениях с винтовыми зажимами или push-in на выбор. Дополнительно доступны варианты с двойным гнездом, позволяющие экономить место при установке. Еще одно преимущество — возможность как прямого монтажа, так и на несущую рейку, расширяющая выбор места для розетки относительно сервисного интерфейса. Для внутренней защиты от прикосновения предусмотрена шторка.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.