К архивным публикациям СМИ

ИБП для системы видеонаблюдения на подстанции 110 кВ

07.07.2016

QUINT-UPS поддерживает питание систем периметральной охранной сигнализации и видеонаблюдения от аккумуляторов в течение 24 часов на ПС «Верхнеказымская».

Компания ООО «Большие Системы» - крупный системный интегратор инновационных решений на предприятиях атомной, нефтегазовой, металлургической отрасли и энергетики в Уральском регионе и Сибири, разработала автоматизированную систему электроснабжения периметральной охранной сигнализации и видеонаблюдения на ПС 110 кВ «Верхнеказымская».

Система бесперебойного питания 24 В обеспечивает автономную работу нагрузок в течение 24 часов. Благодаря интеллектуальной IQ -технологии, ИБП серии QUINT-UPS определяет уровень заряда, рассчитывает время автономной работы в зависимости от тока нагрузки, прогнозирует оставшийся срок службы и ресурс аккумулятора. Кроме того, QUINT-UPS обеспечивает оптимальные для аккумуляторов режимы заряда и разряда и таким образом максимизирует срок их службы.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.