К архивным публикациям СМИ

Барьер BAR-ANT-N-N-EX для установки антенн во взрывоопасных зонах от Phoenix Contact

12.01.2018

Компания Phoenix Contact сертифицировала по Ex взрывозащитный барьер BAR-ANT-N-N-EX – 2702198. Теперь, с помощью данного устройства, Вы сможете установить антенну во взрывоопасной зоне.

BAR-ANT-N-N-EX ограничивает мощность, за счет чего антенну можно устанавливать в зонах 2, 1 и 0. Сам барьер может быть установлен в зоне 2 или взрывобезопасной зоне.

Ваши преимущества:

  • Русская сертификация Ex.
  • Возможность установки антенн в зонах 2, 1 и 0.
  • Широкий диапазон поддерживаемых частот – 0,7 … 6 ГГц.
  • Бюджетное решение за счет того, что отпадает необходимость покупать дорогую антенну во взрывозащитном исполнении.
  • Расширенный диапазон температур.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.