К архивным публикациям СМИ

Освещение башен в ветросиловых установках без технического обслуживания

18.05.2016

Блок коммутационных приборов для освещения башен  

Комплексная система освещения башен ветросиловых установок

Чтобы обеспечить безопасность сотрудников ветросиловой установки, необходимо предусмотреть надежную систему освещения башен.

Для этого Phoenix Contact предлагает систему освещения башен с не требующими обслуживания светодиодными светильниками. Питание светодиодными светильниками осуществляется централизованно от источника бесперебойного питания (ИБП), расположенного в основании башни. Уже до подъема на башню технический персонал может проверить состояние ИБП и аккумуляторов. Мощные светодиодные модули соответствуют требованиям стандарта EN 50308. Они обеспечивают высокую интенсивность освещения даже при низкой температуре. Как правило, светильники не требуют замены благодаря продолжительному сроку службы около 50 000 часов. Благодаря светодиодной технологии светильники имеют низкий расход тока и могут использоваться в качестве аварийного освещения. В случае отключения энергии питание светильников продолжается через центральный аккумулятор. При этом сохраняется 50 процентов силы света. Таким образом в ветросиловой установке остается достаточно света для безопасного и надежного спуска технического персонала.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.