К архивным публикациям СМИ

Network Manager с отображением топологии

05.04.2019

Упаковка программы Network Manager  

ПО Network Manager — простые ввод в эксплуатацию и конфигурирование

ПО FL Network Manager позволяет уже сегодня вводить в эксплуатацию, контролировать и обновлять компоненты сети производства Phoenix Contact.

В новую версию 3.0 входит расширение ПО с изображением топологии и функция SNMP Scripting.

Для надежного функционирования ваших сетей вам не только необходимо правильно конфигурировать сетевые компоненты, но и правильно соединять их между собой. Новое изображение топологии позволяет вам проверять и визуализировать соединения устройств на каждом сетевом порте. Так вы можете проверить соответствие существующей сетевой структуры запланированной вами структуре. Кроме того, изображение топологии предоставляет возможность проверить конфигурацию протоколов резервирования. При помощи выделения цветом можно с одного взгляда распознать важную информацию, такую как роль отдельных портов и устройств в системе резервирования и исходящие из этого резервные линии связи.

Более глубокую диагностику построения сети, например, в случае ошибки можно просто реализовать при помощи SNMP Scripting. Network Manager версии 3.0 позволяет вам считывать параметры SNMP любых устройств в сети для возможности создания обзора в любой момент времени.

Интересно? На нашем сайте вы можете просто и бесплатно загрузить демо-версию для тестирования.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.