К архивным публикациям СМИ

Phoenix Contact на выставке «Электрические сети России 2015»

17.11.2015

Приглашаем Вас посетить стенд «Феникс Контакт РУС» на выставке «Электрические сети России» 1-4 декабря 2015 года по адресу: Москва, ВВЦ, павильон № 75, зал В, стенд В31!

В декабре 2015 года компания Phoenix Contact в очередной раз примет участие в международной специализированной выставке «Электрические сети России», на которой уже по традиции представит свои новинки и наиболее перспективные продукты.

В этом году на стенде Phoenix Contact посетители смогут ознакомиться с:

  • принтером TOPMARK LASER

TOPMARK LASER – самая быстрая система лазерной гравировки в своем классе.
Благодаря компактной конструкции и простому управлению нанесение промышленной лазерной маркировки становится таким же простым, как печать на офисном принтере.

Теперь Вы можете маркировать любые материалы без специальных знаний в области лазерной техники:
- простая эксплуатация с программным обеспечением CLIP PROJECT;
- направляющие панели для печати маркировки в больших объемах;
- ручная подача маркировки при штучной печати.

  • гибридными клеммами PTU

Новые измерительные гибридные клеммы PTU от Phoenix Contact!
Гибридная технология Phoenix Contact сочетает проверенную временем конструкцию винта клемм серии UT и скорость подключения клемм серии PT.
Винтовой зажим оснащен запатентованной конструкцией Reakdyn, которая препятствует самопроизвольному ослаблению винта в зажиме.
С другой стороны клеммы применена пружинная технология быстрого подключения Push-in, которая позволяет на 25 % сократить время на подключение проводов.

  • промышленными коммутаторами стандарта МЭК 61850 и промышленными маршрутизаторами mGuard

Новая линейка промышленных устройств стандарта МЭК 61850:
- управляемые коммутаторы для 19” стойки;
- управляемые коммутаторы на DIN-рейку;
- неуправляемые коммутаторы на DIN-рейку;
- медиа конверторы;
- PRP-модули.

Промышленный маршрутизатор mGuard – это надежное средство для создания информационной безопасности сети АСУ ТП.

Создание  информационной безопасности сети АСУ ТП – крайне  важная  и  необходимая составляющая, и пренебрегать  ей  крайне  опасно.  Необходимо отметить,  что  компания  Phoenix  Contact  проходит сертификацию промышленных  маршрутизаторов mGuard во ФСТЭК России по 3-му классу МЭ и  4-му  уровню  НДВ  (недекларированные  возможности).  Данная  сертификация  будет  получена ориентировочно в конце первого квартала 2016 года. В итоге это будет единственный сертифицированный промышленный маршрутизатор в России!

Также в рамках выставки 2 и 3 декабря специалисты компании «Феникс Контакт» примут участие в Пятой юбилейной международной научно-практической конференции «Автоматизация и информационные технологии в энергетике 2015» и научно-практической конференции «Релейная защита и автоматизация энергосистем. Совершенствование эксплуатации и перспективы развития в современных экономических условиях».

До встречи на стенде «Феникс Контакт РУС» и на конференциях: ВВЦ, павильон № 75, зал В, стенд В31!
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.