К архивным публикациям СМИ

Нормирующий преобразователь для датчика Роговского для измерения токов до 4000 А

17.04.2015

Нормирующий преобразователь для датчика Роговского для измерения токов до 4000 А

Новый преобразователь тока PACT RCP от Phoenix Contact для модернизации и переоборудования существующих систем позволяет преобразовывать высокие токи в различные стандартные аналоговые сигналы.

Измерительная система катушки Роговского может быть легко установлена как на шину, так и на отдельно протянутый кабель. При этом не нужно демонтировать какие-либо элементы уже существующей системы – измерительная часть гибкая и может размыкаться для монтажа на измеряемый проводник. Преобразователь легко конфигурируется, что позволяет настроить его на необходимый рабочий диапазон.
Опасно высокое напряжение на вторичных контактах трансформатора тока, появляющееся в случае их размыкания,  не возникает при использовании катушки Роговского. Диапазон рабочих частот измеряемой цепи 16-1000 Гц. Дополнительная опция - держатель для катушки - обеспечивает надежное крепление к шине независимо от её температуры. Имеются варианты с 3 различными длинами  катушки, а так же варианты преобразователя с винтовым креплением и технологией подключения Push-in.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.