К архивным публикациям СМИ

MINI ANALOG PRO – новая серия нормирующих преобразователей аналогового сигнала

21.05.2014

MINI ANALOG PRO – новая серия нормирующих преобразователей аналогового сигнала

На прошедшей в Германии выставке «Hannover Messe 2014» было представлено новое поколение нормирующих преобразователей серии MINI Analog Pro.

Эти преобразователи позволяют значительно упростить сборку и техническое обслуживание оборудования благодаря компактности (ширина всего 6,2 мм), легкодоступным независимым разъемам с винтовыми или пружинными (Push-in) технологиями подключения и возможностью измерения токовых сигналов без разрыва рабочей цепи.

Отличительными особенностями новой серии являются:

• Лёгкая установка и подключение в ограниченном пространстве.
Узкие модули не только занимают мало места по ширине, но и могут быть легко установлены между кабельными каналами с расстоянием не более 115 мм. Даже при таком расположении все точки подключения легко доступны, и подключение может осуществляться в любом порядке. Запатентованная технология подключения Fastcon Pro обеспечивает безопасную работу даже в приложениях с высокими требованиями к воздействию вибрации.


• Чёткая маркировка и индикация состояния.
Маркировка из стандартной номенклатуры легко устанавливается и может содержать обозначения длиной до 21 знака. Чёткая сигнализация состояния преобразователя в виде зеленого светодиода (питание), красного (ошибка), и желтого (состояние переключения) имеется во всех устройствах этой серии. Светодиоды имеют маркировку в соответствии с функционалом и расположены так, что риск закрыть светодиоды маркировкой полностью отсутствует.


• Измерение рабочего тока без отключения нагрузки.
В преобразователях MINI Analog Pro имеются специальные контакты измерения, которые позволяют не отключать токовую петлю для последовательного подключения мультиметра, при измерении непосредственно в процессе эксплуатации. Кроме того можно отключить входные и выходные цепи, и цепи питания при наладке, повернув разъем с технологией Fastcon Pro на 180°. Цепь будет разорвана, но кабели останутся в подключенном состоянии.


• Простая настройка при помощи DIP-переключателей или ПО.
Возможно конфигурирование как с помощью DIP-переключателей, когда необходимо выставить их в соответствующее положение, и на этом настройка закончена, так и  с помощью кабеля адаптера, который позволяет произвести конфигурирование модуля без его подключения к источнику питания. Новый способ конфигурирования заключается в настройке с помощью смартфона посредством интерфейса NFC. В дополнение к возможностям конфигурирования с помощью приложения можно ознакомиться со схемами подключения, описаниями и другой документацией.


• Новые технические возможности.
Новая технология коммутации позволяет использовать устройства в диапазоне температур – 40…+70 °C, обеспечивает наилучшую гальваническую развязку, а напряжение питания может быть между 9,6 и 30 В постоянного тока, что гарантирует надежную работу даже в сетях со значительными колебаниями или в приложениях для 12 В.

Более подробную информацию по новой серии преобразователей Вы можете найти на нашем сайте или запросить в группе технической поддержки.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.