К архивным публикациям СМИ

Phoenix Contact на выставке «Энергетика» в феврале

28.01.2015

Phoenix Contact на выставке «Энергетика» в феврале

Приглашаем Вас посетить стенд "Феникс Контакт РУС" на выставке «Энергетика», г. Самара, 10-13 февраля.

В феврале 2015 года компания Phoenix Contact в очередной раз принимает участие в международной специализированной выставке «Энергетика» в Самаре, на которой уже по традиции, компания представляет свои новинки и наиболее перспективные продукты.
В этом году в рамках выставки «Энергетика» в Самаре Phoenix Contact проведет рекламную кампанию UNO Power!


Приглашаем вас познакомиться с оборудованием Pxoenix Contact!
Неприхотливые и экономичные источники питания UNO POWER работают как в широком диапазоне температур от -25 до +70 °С, так и в широком диапазоне входных напряжений от 85 до 264 В переменного тока. Они соответствуют промышленным стандартам по помехоустойчивости и вибростойкости, и подходят для применения в системах автоматики и телемеханики.


Выставка пройдет в г. Самара, ВК «Экспо-Волга», ул. Мичурина, 23А, стенд «Феникс Контакт РУС» - А202!
До встречи на выставке!
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.