К архивным публикациям СМИ

Новые розетки для электрошкафов от Phoenix Contact

20.06.2019

Новые розетки для электрошкафа от «Феникс Контакт»  

Новые розетки для электрошкафов от «Феникс Контакт»

Ассортимент Phoenix Contact расширился новыми розетками для электрошкафов.

Рады сообщить Вам, что на официальном сайте Phoenix Contact стали доступны для заказа новые розетки для электрошкафов. Изделия поставляются в 150 различных вариантах исполнения (с винтовыми зажимами или Push-in, диодом, предохранителем), что делает серию отличным выбором для применения в сборке электрошкафов и установки по всему миру благодаря поддержке 11 стандартов подключения. Розетки предлагаются в сером и зеленом цветах. Подключение всех проводников реализуется с одной стороны на одном уровне. Кроме этого, новые изделия являются более бюджетными по сравнению с предыдущим поколением.

Обратите внимание, что при выборе старой модели розетки в E-shop Phoenix Contact Вам будет предложена замена на альтернативное изделие нового поколения.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.