К архивным публикациям СМИ

Новые компактные источники питания UNO POWER

22.07.2013

В новых источниках питания UNO POWER сочетаются высокая удельная мощность и низкие потери энергии.

Компактные устройства мощностью до 100 Вт имеют глубину всего 84 мм, что позволяет использовать их даже в малогабаритных шкафах глубиной 120 мм.


Источники питания с выходным напряжением 12 В доступны в версиях с выходной мощностью 30 и 60 Вт, а с напряжением 24 В – еще и в версии с мощностью 100 Вт. Высокая эффективность UNO POWER обеспечивается КПД, достигающим 90%, и малыми потерями при холостом ходе – не более 0,3 Вт.


Устройства имеют наработку на отказ, превышающую 500 000 часов, а также работают как в широком диапазоне входных напряжений от 85 до 264 В переменного тока, так и в широком диапазоне температур от -25 до +70 °С.

Техническая информация
Подробную информацию (технические характеристики, размерные чертежи, блок-схемы, сертификаты и т.д.) по UNO POWER Вы можете найти на сайте Phoenix Contact.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.