К архивным публикациям СМИ

Доступна новая версия библиотеки Waterworx

11.09.2015

Коробочный программный продукт Waterworx  

Эффективный инжиниринг для водоснабжения и канализации

Новая версия библиотеки функциональных блоков Waterworx производства Phoenix Contact теперь предлагает еще больше возможностей для инжиниринга в водоснабжении и канализации.

Открытый интерфейс OPC в конструктивных элементах обеспечивает возможность подсоединения к распространенным на рынке системам управления. Кроме того, возможна интеграция полевых устройств любых производителей посредством интерфейса Modbus, Profinet или Profibus. А также оптимизированы функциональные блоки со встроенными функциями диагностики. Новая версия библиотеки поставляется со вставным запоминающим устройством. Она активируется при помощи действительного лицензионного ключа в контроллере. При отсутствии действительной лицензии возможно тестирование функциональных блоков в течение ограниченного времени в демонстрационном режиме.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.